Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Chennai, India 09-02-2023

4 min read

Hitachi Energy inaugura una fabbrica persistemi di alimentazione avanzati a Chennai per soddisfare la crescente domanda di elettricità

L'aumento della capacità produttiva di prodotti pionieristici per l'HVDC e la qualità dell'energia accelererà l'integrazione delle energie rinnovabili e sosterrà la transizione energetica a livello mondiale.

Chennai, India, 9 febbraio 2023 - Hitachi Energy, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, ha inaugurato oggi a Chennai un nuovo stabilimento per la corrente continua ad alta tensione (HVDC) e la qualità dell'energia. Queste soluzioni pionieristiche sono fondamentali per la crescita della trasmissione, in particolare per l'integrazione delle energie rinnovabili e la stabilità della rete elettrica.

Il nuovo stabilimento produrrà elettronica di potenza avanzata per HVDC Light®, HVDC Classic e STATCOM, insieme al sistema di controllo e protezione MACH™, il cervello delle nostre soluzioni avanzate di trasmissione e qualità dell'energia. Fornirà soluzioni avanzate per sostenere l'accelerazione della transizione energetica, consentendo a Hitachi Energy di aumentare la propria capacità produttiva.

Questo stabilimento servirà sia il mercato indiano in rapida crescita che la grande domanda globale di soluzioni per l'energia pulita per integrare le energie rinnovabili su scala e alla velocità necessaria. Si tratta dell'ultimo stabilimento HVDC costruito e del secondo laboratorio di prova al mondo per le soluzioni di controllo della qualità dell'energia. Si occuperà del crescente numero di progetti di trasmissione ad alta tensione in India e dell'esportazione per supportare le installazioni HVDC globali.

Poiché l'elettricità diventa la spina dorsale del futuro sistema energetico, l'India ha fissato l'obiettivo di soddisfare la metà della produzione totale di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessaria la trasmissione di energia pulita su lunghe distanze e il bilanciamento della rete nazionale per le intermittenze, per le quali l'HVDC e la qualità dell'energia sono le soluzioni ideali.

"Per arrivare a un sistema energetico sostenibile, flessibile e sicuro, sia la sostenibilità che la sicurezza energetica saranno al centro degli sforzi per promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti. Claudio Facchin, CEO di Hitachi Energy. "Accelerare e anticipare gli investimenti nell'infrastruttura di rete, nell'innovazione, nelle persone e nei moderni impianti di produzione è di fondamentale importanza, in quanto possiamo basarci su di essi ed espanderci man mano che il sistema energetico si evolve."

"Nei prossimi anni, l'India prevede un numero significativo di progetti HVDC per realizzare la visione dell'India a zero emissioni", ha dichiarato N Venu, amministratore delegato e direttore generale di Hitachi Energy per l'India e l'Asia meridionale. "La costruzione del nostro nuovo impianto contribuirà ad accelerare la produzione e ad aiutare i nostri clienti a promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti. È un passo avanti per soddisfare la crescente domanda di soluzioni energetiche pulite, sicure e protette".

La trasmissione HVDC ha rappresentato un'innovazione nel collegamento di punti di generazione rinnovabili remoti con la rete nazionale, trasmettendo grandi quantità di elettricità con perdite di trasmissione e ingombro fisico significativamente ridotti. Hitachi Energy ha realizzato più della metà dei collegamenti HVDC in India, tra cui il collegamento Nord-Est di Agra, il primo collegamento multiterminale ad altissima tensione al mondo che consente la trasmissione di energia pulita per 90 milioni di persone, e il collegamento Raigarh-Pugalur da 6.000 megawatt, che trasmette energia dall'India centrale ai consumatori del sud, su una distanza di 1.830 km.

Note per i redattori:

Hitachi Energy è un fornitore leader di soluzioni HVDC, connessioni di rete e qualità dell'energia, specializzato nell'integrazione delle energie rinnovabili nelle reti elettriche e nell'eccellenza ingegneristica, con un'impronta globale e un forte know-how locale.

La soluzione HVDC di Hitachi Energy combina competenze leader a livello mondiale nelle valvole dei convertitori HVDC, nella piattaforma di controllo digitale MACH™, nei trasformatori di potenza dei convertitori e nelle apparecchiature di commutazione ad alta tensione, nonché negli studi di sistema, nella progettazione e nell'ingegneria, nella fornitura, nella supervisione dell'installazione e nella messa in servizio.

HVDC Light® è una tecnologia di convertitori a sorgente di tensione sviluppata da Hitachi Energy. È la tecnologia preferita per molte applicazioni di rete, tra cui l'interconnessione di paesi, l'integrazione delle energie rinnovabili e le connessioni power-from-shore agli impianti di produzione offshore. Le sue caratteristiche principali sono le stazioni di convertitori estremamente compatte e le perdite elettriche eccezionalmente basse.

Hitachi Energy è stata pioniera della tecnologia HVDC commerciale quasi 70 anni fa e ha realizzato più della metà dei progetti HVDC del mondo.

Lo STATCOM fa parte di una serie di tecnologie per la rete e la qualità dell'energia sviluppate da Hitachi Energy per aumentare la capacità di trasmissione e la qualità dei sistemi di alimentazione a corrente alternata esistenti e nuovi. La tecnologia STATCOM migliora la stabilità della tensione e l'affidabilità della rete fornendo continuamente e rapidamente potenza reattiva in risposta alle variazioni di tensione.

Sito web HVDC:

https://www.hitachienergy.com/it/it/offering/product-and-system/hvdc

 

STATCOM website:

/content/pg//it/it/products-and-solutions/facts/statcom

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.