Selecciona tu región e idioma

Menú

A oportunidade:

Apoiar o Controller Sr na gestão da execução e acompanhamento dos projetos designados nos aspectos de planejamento e controle financeiro e contratos comerciais relacionados, garantindo a aderência ao cronograma físico financeiro e os resultados de rentabilidade estabelecidos.

Como você causará impacto:

  • Fornecer suporte no desenvolvimento de propostas comerciais de projetos compatíveis com os resultados esperados nos aspectos financeiros, comerciais e fiscais, em conjunto com Gestor da área responsável pela proposta, verificando os valores orçados, fluxo de caixa e riscos de exposição.

  • Participar nas negociações em relação aos termos e condições contratuais, através do suporte com clientes, escolha da modalidades de contratos, tais como, consórcios, subcontratados, fornecedores entre outros.

  • Participar no desenvolvimento do Plano de Execução Financeira do Projeto, abrangendo todos os aspectos financeiros, comerciais e tributários, com métodos de reconhecimento de receita, processo de cobrança e de pagamento, administração do consórcio entre outros.

  • Garantir a correção das demonstrações de resultados financeiros dos projetos, bem como a exatidão do fluxo de caixa e previsão mensal / trimestral.

  • Preparar faturas de projetos, controlar as contabilizações, demonstrações financeiras e relatórios de desempenho dos projetos, bem como administrar o fluxo de caixa, assegurando ainda o cumprimento dos requisitos de financiamento do projeto quando necessário.

  • Participar na identificação de oportunidades e riscos, assegurando que todas as ações de mitigação necessárias sejam implementadas oportunamente.

  • Garantir a atualização periódica (semanal, mensal, anual) do cronograma físico e financeiro dos projetos, avaliando as variações entre o planejado e o realizado, recomendando ações para ajustes.

  • Apoiar na condução de reinvindicações da gestão do projeto em relação aos contratos, envolvendo valores a serem cobrados, seguros, financiamentos e outros de natureza financeira, bem como monitorar o acompanhamento,  junto com o Gestor do Contrato / Projeto, do encaminhamento dos valores ao cliente, parceiros (consórcios) e fornecedores.

  • Verificar a aderência à governança corporativa, integridade, segurança, controles internos, políticas e procedimentos relacionados.

  • Suportar no atendimento de auditorias internas e externas, com o fornecimento de documentação adequada de seus projetos, conforme normas e regulamentos financeiros, contábeis e de processo, conforme demanda da ocasião.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Formação superior completa preferencialmente em Ciências Contábeis ou Administração de Empresas.

  • Sistema ERP SAP.

  • Inglês avançado.

  • Experiência atuando em empresas do segmento de energia.

  • Conhecimento em gestão de projetos, planejamento financeiro, contabilidade e administração de custos.

  • Conhecimento no desenvolvimento de propostas comerciais e administração comercial e financeira de contratos.

#LI-Hybrid

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo
Experiencia Experienced
Función laboral Project | Program Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-07-10
Número de referencia R0046033

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.