Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade:

Este cargo é responsável  por operar máquinas de usinagem CNC (máquina de comando numérico computadorizado), para usinar as peças de pequeno e médio porte, preparando a respectiva programação conforme as demandas de produção, visando garantir que a máquina execute a operação adequadamente de acordo com os padrões de qualidade e produtividade exigidos.

Como você causará impacto:

  • Preparar e programar as máquinas CNC, por meio da verificação das condições de funcionamento, ajustando medidas e outros parâmetros, realizando testes de usinagem, atendendo as demandas de produção.  
  • Efetuar os trabalhos de usinagem em peças e componentes, posicionando-as, centralizando e fixando as mesmas, conforme desenho, instruções, plano de trabalho e ordens de produção.
  • Controlar a qualidade das peças e componentes usinados, através de inspeção visual final, preenchimento de cartão de rastreabilidade, interpretação das ordens de produção, projetos, conferencia de desenhos e acabamento.
  • Efetuar registros e relatórios de produção, conferindo medidas, identificando modelos, quantidades de peças,  utilizando instrumentos de medição, inspeções visuais e check list, assim como preparar e embalar as peças conforme especificações.            
  • Atender as demandas de produção operando ferramentas de movimentação de carga, como ponte rolante e transpaleteira, obedecendo os procedimentos de Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Integridade 
  • Executar a manutenção preventiva e corretiva na máquina, por meio de inspeções durante a sua operação e ou acionando Manutenção.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.


Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Desejável  Formação Técnica em  Elétrica, Mecânica ou áreas correlatadas (completa ou cursando).
  • Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade. Treinamento das Ferramentas da Qualidade.

  • Conhecimento de Tornos e Fresas CNC e Centros de Usinagem Computadorizados serão diferenciais.

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-08-05
Número de referencia R0102901

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.