Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade:

Acompanhar e operar máquinas operatrizes em área de produção, sob supervisão mais constante, convertendo matéria primas em produtos acabados, visando atender as ordens de produção, com produtividade, através de instruções de trabalho, observando as normas de Saúde e Segurança do Trabalho, Qualidade,  Meio Ambiente e Integridade.

Como você causará impacto:

  • Preparar e operar máquinas operatrizes na área produtiva, com acompanhamento, seguindo instruções de trabalho, orientações recebidas e demais procedimentos pré-estabelecidos. 
  • Preparar as respectivas máquinas, através da interpretação dos projetos à serem executados, com acompanhamento. 
  • Executar os ajustes necessários para as operações definidas, preparando equipamentos, ferramentas e máquinas de produção(set up), com acompanhamento, conforme projetos, acoplando ou não dispositivos e ferramentais para a execução das tarefas. 
  • Garantir a qualidade do produto através da leitura e interpretação de desenhos/projetos e instruções de trabalho, efetuando medições, testes, inspeções visuais, verificação de rebarbas, controle de temperaturas e ou respectiva identificação do produto ou operação, conforme as orientações recebidas. 
  • Atender os requisitos de qualidade seguindo as orientações e ou procedimentos para os respectivos postos de trabalho, efetuando os registros necessários, (medições, controles, quantidade, operador,  especificações, etc.), conforme instruções de trabalho.
  • Utilizar os Sistemas de Controle, abrindo e fechando Ordens de Produção, informações para Gestão a Vista e apontamentos de problemas, parada de máquinas e ocorrências durante o processo produtivo, assim como os cartões de rastreabilidade, conforme as orientações recebidas. 
  • Utilizar de equipamentos de movimentação de cargas, tais como, paleteira, ponte rolante, e outros, assim como embalar, armazenar, transportar e identificar conjuntos, peças, sucatas, componentes e produtos, respeitando as normas de Saúde e Segurança do Trabalho.
  • Abastecer as áreas produtivas conforme as ordens de produção de pallets necessários para armazenar os produtos, componentes, e ou  (chapas) após o corte, seguindo as orientações recebidas.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.
  • Desejável noções de Metrologia e de desenhos técnicos.

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-08-07
Número de referencia R0103311

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.