Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Energi är grunden för ett fungerande samhälle – och framtidens energisystem kräver säkra, stabila och intelligenta styrsystem. Vill du arbeta med OT- och SCADA-lösningar i några av världens mest avancerade kraftsystem?

Hitachi Energy levererar elnätsteknologi som försörjer över tre miljarder människor världen över. Nu söker vi en OT / SCADA Engineer till vårt HVDC-team i Ludvika.

Som OT / SCADA Engineer arbetar du med design, konfigurering och driftsättning av styr- och övervakningssystem i HVDC-anläggningar och testmiljöer. Du säkerställer att kommunikation, datainsamling och övervakning fungerar stabilt och säkert i kritiska system med höga krav på tillgänglighet.

Du arbetar nära automation, nätverk, systemingenjörer och site-team i internationella projekt, och ser dina lösningar tas i drift i verkliga anläggningar.

 Hur du kommer att påverka

  • Design och konfigurering av SCADA- och HMI-system
  • Integration av OT-system mot kontroll- och skyddssystem
  • Konfiguration av kommunikationsprotokoll (t.ex. IEC 61850, Modbus, IEC 101, IEC 104)
  • Felsökning och verifiering i labb, verkstad och site-miljö
  • Medverkan vid tester, FAT/SAT och driftsättning
  • Dokumentation av systemlösningar och konfigurationer samt Samverkan med nätverk, automation och systemingenjörer

Din bakgrund

  • You have at least a university degree in Engineering, or equivalent experience from a comparable position
  • Mycket god kommunikationsförmåga
  • Erfarenhet av arbete med SCADA-, DCS- eller industriella styrsystem
  • God förståelse för OT-miljöer och industriell kommunikation
  • Kunskap om IEC 61850, reläskydd eller kraftsystem
  • Goda kunskaper i engelska

Meriterande

  • Erfarenhet från energibranschen eller kritisk infrastruktur
  • Erfarenhet av cybersäkerhet i OT-miljöer
  • Erfarenhet av sitearbete och driftsättning
  • Svenska

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal 
  • Flexibla arbetstider 
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag 
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt 
  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling 
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen 
  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet 
  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter  

Mer om oss

Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag! 

Rekryterande chef Perilla Kilström, pernilla.kilstrom@hitachienergy.com  svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter – Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Fredrik Söder, fredrik.soder@hitachienergy.com




SCADA Engineer

The opportunity

Energy is the foundation of a functioning society, and the energy systems of the future demand secure, stable, and intelligent control systems. Interested in working with OT and SCADA solutions in some of the world’s most advanced power systems?

Hitachi Energy delivers grid technology that supplies more than three billion people worldwide. We are now looking for an OT / SCADA Engineer to join our HVDC team in Ludvika.

As an OT / SCADA Engineer, the role involves designing, configuring, and commissioning control and monitoring systems in HVDC installations and test environments. The work ensures stable and secure communication, data collection, and monitoring in critical systems with high availability requirements. The role collaborates closely with automation, network, and system engineers as well as site teams in international projects, where your solutions are implemented in real installations.

How you will contribute

  • Designing and configuring SCADA and HMI systems
  • Integrating OT systems with control and protection system
  • Configuring communication protocols (for example IEC 61850, Modbus, IEC 101, IEC 104)
  • Troubleshooting and verification in lab, workshop, and site environments
  •  Participating in tests, FAT/SAT, and commissioning
  • Documenting system solutions and configurations, and collaborating with network, automation, and system engineers

Your background

  • A university degree in Engineering or equivalent experience from a comparable role
  • Strong communication skills
  • Experience working with SCADA, DCS, or industrial control systems
  • Solid understanding of OT environments and industrial communication
  • Knowledge of IEC 61850, protection relays, or power systems
  •  Good command of English

Meritorious

  • Experience from the energy sector or critical infrastructure
  • Experience in cybersecurity in OT environments
  • Experience with site work and commissioning
  • Swedish language skills

What we offer

  • Collective agreement
  • Flexible working hours
  • Occupational health services and wellness allowance
  • Excellent career opportunities within Hitachi Energy in Sweden and globally
  • Training and courses that support personal and professional development
  • A diverse company with over 70 nationalities represented in the Swedish organization
  • Additional parental leave compensation
  • Benefits portal with over a thousand perks and discounts

More about us

Ready for a new challenge? We look forward to receiving your application. Applications are reviewed continuously, so apply today.

Hiring Manager Perilla Kilström, pernilla.kilstrom@hitachienergy.com, can answer questions about the position.
Union representatives –
Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86
Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43
Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85

Other questions can be directed to Talent Partner Fredrik Söder at fredrik.soder@hitachienergy.com.

 

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-02-20
Número de referencia R0111661

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.