Selecciona tu región e idioma

Menú

A oportunidade:

Este cargo é responsável por executar ensaios / testes de rotina de tipo e inspeções no laboratório da empresa, em diferentes dispositivos de acordo com metodologias e requisitos de teste padronizados, documentando os resultados dos testes para uso em medidas corretivas, visando atender requisitos de especificações técnicas e liberação de produtos para as operações dos clientes. Esse profissional orienta os demais níveis Técnicos (Jr. e PL). Atua com autonomia, conhece as especificidades das atribuições e todos os tipos de ensaios realizados nos transformadores da LBU. Essa é uma posição 100% presencial para Blumenau/SC                                                                                                              

Como você causará impacto:

  • Planejar, orientar e executar testes / ensaios de rotina, tipo e especiais, para todos os tipos de produtos de acordo com os planos de teste em cooperação com operadores, assistentes ou outros recursos, preparando relatórios de teste de acordo com a (s) norma (s) aplicável (s) para o produto testado.+C12:G22

  •  Atender e orientar as demandas de testes planejados para o Laboratório, sugerindo plano de recuperação, mediante definição das prioridades junto a gerência, estudando  possibilidades de aumento de carga horária, novos turnos, entre outras alternativas, cumprindo a programação com ênfase para os agendamentos de testes com clientes, apontando e acompanhando diariamente a quantidade realizada (planejado x realizado).

  • Cumprir aos requisitos  das normas e procedimentos, orientando e realizando testes / ensaios físico-químico em líquido isolante, assim como os demais testes normatizados.                                                

  • Encaminhar os eventuais desvios encontrados na execução dos testes às áreas produtivas e técnicas, cooperando  para a solução dos problemas,  assim como apoiando Especialistas em laboratório, para identificar e recomendar soluções relacionadas às não conformidades do produto.                                    

  • Planejar, orientar, esclarecer as dúvidas e realizar inspeção final em transformadores testados conforme desenhos, especificações e demais parametrizações do projeto.                                                   

  • Manter atualizado no sistema de gestão da empresa, SAP, os apontamentos de produção mensal, atualizando as informações sobre os produtos testados, permitindo rastreabilidade das informações e resultados, cumprindo instruções de trabalhos e procedimentos internos preestabelecidos.                                       

  • Apoiar a área de Qualidade, orientando os Técnicos menos experientes a efetuar no sistema SAP a abertura e o respectivo cancelamento de notas QM (não conformidades de qualidade) assim como apontar Reclamações de clientes (emissão de CCRP), conforme as normas, instruções de trabalho e procedimentos preestabelecidos. 

  • Ter como foco a Qualidade Total, (produto, prazo, entrega, atendimento a clientes internos e externos, e coordenar, informar as demandas de atividades de manutenção relacionadas aos equipamentos e ferramentas utilizados pelo laboratório.                                              

  • Prestar suporte aos auditores / inspetores de certificação externa, durante as atividades de teste para produtos ABB ou produtos externos para clientes nas dependências da área.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis. 

Requisitos:

  • Possuir Ensino Técnico Completo.

  • Possuir Conhecimentos em: circuitos de laboratório e todas as normas aplicáveis.

  • Possuir conhecimentos em Ferramentas e Metodologia de Controle de Processos e Qualidade (Desejável)

  • Possuir Inglês Intermediário (Desejável)

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Ubicación Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-03-06
Número de referencia R0092932

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.