Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy Norge er i sterk vekst, og vi ser nå etter en ny prøveingeniør som vil være med på å teste og idriftsette noen av landets mest samfunnskritiske energiprosjekter. Har du solid teknisk kompetanse og et øye for detaljer? Da kan dette være muligheten for deg!

Stillingen kan også defineres som senior prøveingeniør for deg med lang erfaring og høy kompetanse.

Du vil inngå i et faglig sterkt team med dyktige kollegaer og tekniske eksperter fra ulike disipliner. Sammen jobber vi tett med kunder innen kraft- og nettselskaper, transportsektoren og kraftkrevende industri – og leverer løsninger som virkelig betyr noe.

Du følger prosjektene fra design og interne tester til idriftsettelse ute på anlegg. Våre prosjekter er spredt over hele Norge, og du vil få en variert arbeidshverdag med reiseaktivitet og tett samarbeid med prosjektledere, prosjektingeniører og fabrikker.

Den vanlige arbeidsuken består av reise til anlegg fra mandag til torsdag, og ved langvarige prosjekter følger man en rotasjonsordning med fire dager på jobb og tre dager fri. Forarbeid og planlegging utføres på kontoret. I denne rollen får du ansvar for testperioden fra start til slutt, og du blir en nøkkelperson i arbeidet med HMS og kvalitetssikring ute på anlegg.

Dine oppgaver

  • Sikre HMS og risikohåndtering i henhold til Hitachi Energy og kundens retningslinjer.

  • Utarbeide testprosedyrer og planlegge prøving.

  • Testing, feilsøking og idriftsettelse av relévern.

  • Funksjonstesting og utgrønning av kretsskjema.

  • Spenningssetting og idriftsettelse av anleggsdeler og komponenter.

Din bakgrunn

  • Fagbrev med sertifikat (Gr. L, H, A) er et krav.

  • Utdanning som elkraftingeniør eller -tekniker.

  • Erfaring fra energiforsyning, kraftbransjen eller elektrifisering av industrianlegg er ønskelig.

  • Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

  • Et godt og stabilt arbeidsmiljø der både medarbeidere og ledere bryr seg.

  • God opplæring fra kollegaer som ønsker å dele sin kompetanse med deg.

  • Gode arbeidstidsordninger, samt fleksibilitet knyttet til arbeidstid, overtid og avspasering.

  • Generelt gode lønnsbetingelser, forsikringsordninger og godtgjøring på reiser.

For spørsmål rundt rollen kan du kontakte Tore Enger: tore.enger@hitachienergy.com

Arbeidssted ved kontordager: Oslo eller Bergen

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Hitachi Energy forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med Meditor AS utfører bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys ansettelse i Hitachi Energy Norge, samt egnethetsvurdering med hjemmel i Energiloven.

Det forutsettes at kandidaten oppgir relevante opplysninger for vurdering av kandidatens sikkerhetsmessige egnethet m.v.

Ubicación Oslo, Oslo, Norway;
Bergen, Vestland, Norway
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-04-10
Número de referencia R0115444

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.