Selecciona tu región e idioma

Menú

Job Description

A Oportunidade:
Liderar o time operacional nas linhas de produção,  transformando peças e matérias-primas em produtos, subprodutos e componentes da empresa, buscando manter as operações de forma contínua e eficiente, de acordo com o plano de produção / volumes, prazos, procedimentos, desenhos,  padrões, políticas de qualidade, saúde, segurança e integridade.

Como você causará impacto:

  • Organizar e alocar recursos para atingir eficaz e eficientemente os objetivos de produção das linhas, indicadores da fábrica, atendendo ao plano de produção (planejamento) nos requisitos de volume, qualidade, reportes, prazos e níveis de serviço de inventário definidos.

  • Monitorar as entregas,  (plano de produção) de fabricação e montagem de componentes,  através da liderança do time operacional em suas respectivas linhas de fabricação, nas respectivas LPGs, participando das reuniões diárias de produção, orientando prioridades, discutindo os resultados dos indicadores, quantidade de sucata gerada, horas apontadas, etc.,  e solucionando os conflitos.

  • Contribuir para o aprimoramento do desempenho da produção, propondo melhoria de processos e das instalações (parque instalado), mediante o acompanhamento diário dos resultados produtivos e indicações dos operadores quanto a eventuais problemas com manutenção. 

  • Orientar e cobrar o time operacional na aderência e aplicação dos controles internos preestabelecidos, ações de qualidade, controles de produtividade, ferramentas de linha de manufatura enxuta (Lean, 4Q, TOC) entre outras, assegurando a manutenção do padrão de qualidade da empresa, assim como a aplicação do Plano Diretor de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.

  • Manter estreita interface com as áreas de apoio á produção, para garantir o abastecimento de matéria prima, o entendimento técnico e especificidades requeridas em cada projeto, produto, atendendo as demandas da ordens / plano de produção, em qualquer das linhas de sua atuação, entre outras.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo. Desejável formação em curso profissionalizante e/ou técnico.

  • Conhecimento de leitura e interpretação de desenhos técnicos, diagramas e metrologia. 

  • Noções de ferramentas e metodologias de Qualidade. Aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.

  • Domínio de Sistema de Gestão da Empresa, SAP.

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Ubicación Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-06-01
Número de referencia R0127299

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.