Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Hitachi Energy sucht Mitarbeitende (w/m/d) für die Bedienung von Anlagen in der Produktion. Sie unterstützen die Bereiche Produktion, Qualität und Instandhaltung bei der Herstellung von Leistungshalbleitern.

In dieser Rolle bist du für die Bedienung von Maschinen und Anlagen, die Überwachung und Optimierung von Produktionsprozessen, die Durchführung von Qualitätskontrollen sowie die Unterstützung bei Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen verantwortlich. Darüber hinaus stellst du die Einhaltung von Qualitätsstandards, Effizienzvorgaben und Arbeitssicherheitsrichtlinien sicher und trägst zu einem reibungslosen Produktionsablauf bei.

Das kannst du bewirken 

  • Bedienung und Überwachung verschiedener Maschinen und Anlagen gemäß den geltenden Arbeitsanweisungen sowie Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs

  • Durchführung regelmäßiger Kontrollen, Inspektionen und Einstellungen zur Gewährleistung einer optimalen Anlagenleistung und Produktqualität

  • Be- und Entladen von Materialien und Produkten sowie Verwaltung von Beständen und Dokumentation relevanter Produktionsdaten

  • Eigenständiges Erkennen und Beheben kleinerer Störungen an Maschinen und Anlagen sowie Weiterleitung größerer technischer Probleme an die zuständigen Fachbereiche

  • Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, Qualitätsstandards und Unternehmensrichtlinien sowie Sicherstellung von Sauberkeit und Ordnung im Arbeitsbereich

  • Enge Zusammenarbeit mit dem Team zur Erreichung der Produktionsziele, kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen und sorgfältigen Erstellung der erforderlichen Produktionsdokumentation

Das bringst du mit 

  • Abgeschlossene Schulbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

  • Berufserfahrung im Produktions- oder Fertigungsumfeld ist von Vorteil, idealerweise in der Halbleiterindustrie

  • Fähigkeit, schriftliche und mündliche Arbeitsanweisungen präzise umzusetzen sowie technische Zusammenhänge zu verstehen

  • Hohe Qualitätsorientierung, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise, ausgeprägte Problemlösungskompetenz sowie die Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team erfolgreich zu arbeiten

  • Körperliche Belastbarkeit sowie Bereitschaft zur Schichtarbeit, einschließlich Nacht- und Wochenendschichten, verbunden mit einem hohen Sicherheitsbewusstsein und der konsequenten Einhaltung aller Arbeitsschutzvorschriften

Mehr über uns

Dich erwartet ein sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit abwechslungsreichen Aufgaben und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Freue dich auf ein kollegiales Arbeitsumfeld mit offener Kommunikation, modernen Arbeitsbedingungen und attraktiven Sozialleistungen.

Ubicación Lenzburg, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Fixed Term Contract (Fixed Term)
Fecha de publicación 2026-06-22
Número de referencia R0131719

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.