Selecciona tu región e idioma

Menú

Die Möglichkeit

Als Junior Bauleiter wirst du auf einen Lernpfad geschickt, der dich darauf vorbereitet, auf HVDC-Baustellen effektiv als Baustellenleiter zu arbeiten. Dabei fungierst du auf einer komplexen Baustelle als Stellvertreter eines erfahrenen Baustellenleiters oder leitest mit Unterstützung eines Mentors weniger komplexe Projekte.

Die Stelle ist für mindestens drei Jahre an verschiedenen Standorten in Deutschland vorgesehen und anschließend in Deutschland oder einem anderen Land, in dem Hitachi Energy Projekte durchführt. Diese Position ist vollständig vor Ort angesiedelt.

Von dir wird erwartet, dass du Erfahrung in der Leitung von Baustellen als Baustellenleiter oder Bauleiter mitbringst, unabhängig von der Größe oder Art des Unternehmens. Die Rolle erfordert die Teilnahme an Schulungen, Kursen und Beurteilungen. Für den Aufstieg zum Baustellenleiter musst du Fähigkeiten, Erfahrung, die passende Denkweise und die erforderlichen Kompetenzen nachweisen. So stärkst du das Vertrauen des Unternehmens in deine Fähigkeit, Projekte erfolgreich zu leiten.

Das kannst Du bewirken

  • Du unterstütz die Aktivitäten auf der Baustelle voran, um die vertraglichen Ziele zu erreichen. Du unterstütz den Baustellenleiter bei der Führung von Subunternehmern und Hitachi-Energy-Baustellenpersonal und stellst sicher, dass das gesamte Personal auf der Baustelle über den Arbeitsumfang (Scope of Work - SoW) und die Arbeitsaufteilung (Division of Work - DoW) gut informiert ist
  • Du unterstütz das Änderungsmanagement auf der Baustelle, einschließlich der Änderungsaufträge an Subunternehmer
  • Du gewährleistest, dass alle Tests durchgeführt und vom Kunden gemäß den Vertragsbedingungen abgenommen werden. Du förderst eine Kultur des richtigen Verständnisses und der Einhaltung der Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsanforderungen des Unternehmens, des Kunden und der örtlichen Behörden durch das gesamte Standortpersonal
  • Du stellst sicher, dass alle Tätigkeiten mit der erwarteten Qualität ausgeführt werden und dass alle Qualitätsaufzeichnungen erstellt und ordnungsgemäß archiviert werden
  • Du gewährleistest, dass alle Tätigkeiten innerhalb der vertraglich festgelegten Zeitpläne und Meilensteine durchgeführt werden. Du verstehst das Projektbudget und stellen sicher, dass die Kosten für die Tätigkeiten auf der Baustelle innerhalb des Budgets bleiben
  • Du sorgst für eine strukturierte, aktuelle und verlässliche Dokumentationsführung vor Ort und stellen sicher, dass die Arbeiten nach den neuesten genehmigten Prozessen, Anweisungen und Richtlinien durchgeführt werden
  • Du stellst sicher, dass die vertraglichen Verpflichtungen zur Zufriedenheit unserer Kunden erfüllt werden

Das bringst Du mit

  • Du hast ein Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Bauingenieurwesen, oder einem verwandten Bereich
  • Anerkannte Zertifizierungen und Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Sicherheit. IOSH oder NEBOSH bevorzugt
  • Du bringst Erfahrung als Baustellenleiter oder Bauleiter bei industriellen Bauprojekten
  • Erfahrung mit HGÜ-Stromrichterstationen ist ein wünschenswert
  • Du hast Erfahrung mit Bauarbeiten, Installationen und/oder Inbetriebnahmen
  • Bereitschaft vor Ort auf der Baustelle zu arbeiten
  • Du hast einen gültigen Führerschein der Klasse B und einen PKW
  • Du sprichst Deutsch und Englisch verhandlungssicher

Mehr über uns

  • Gehaltszahlungen gemäß IG Metall Tarifvertrag, inklusive der tariflichen Sonderzahlungen
  • 30 Urlaubstagen
  • Nutzung vieler Fitnessinstitutionen in ganz Deutschland
  • Motiviertes, herzliches Team mit jungen und sehr erfahrenen Kollegen
  • Unterstützung bei deinem möglichen Umzug zu einem unserer Standorte

Ubicación Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-06-30
Número de referencia R0135553

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.