Selecciona tu región e idioma

Menú

Setzen Sie auf Vielfalt und Innovation!

High-Voltage Direct Current (HVDC) ist ein Schlüsselfaktor für ein klimaneutrales Energiesystem. Die Technologie ist hocheffizient für die Übertragung großer Strommengen über große Entfernungen, die Integration erneuerbarer Energien und die Vernetzung von Netzen und eröffnet neue nachhaltige Übertragungslösungen. Als Teil des HVDC-Teams in Deutschland (DEHVDC) leisten Sie einen wertvollen Beitrag, die Energiewende in Deutschland und der Welt voranzutreiben.

Über die Position

Wir suchen Sie als engagierten und zuverlässigen HSE Fachkraft Baustelle (w/m/d) für eine spannende Tätigkeit auf unseren Baustellen. Diese Position erfordert vollständige Anwesenheit vor Ort.

Das können Sie bewirken

  • Sie fungieren als HSE-Ansprechpartner für die Baustelle und koordinieren sich sowohl mit dem Führungsteam vor Ort als auch mit dem Projektteam und dem Management

  • Zur Erstellung von HSE-Berichten stellen Sie sicher, dass vorausschauende und reaktive Kenngrößen erfasst und gemeldet werden

  • Unterstützung des Projektteams bei der Vorbereitung, Einführung und Verbesserung des baustellenspezifischen HSE-Systems

  • Mitwirkung, Überprüfung und Unterstützung bei der Erstellung von Sicherheitsunterlagen (z. B. Gefährdungsbeurteilung/Arbeitsablaufbeschreibung und Arbeitserlaubnis)

  • Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen; Aufbau und Pflege intensiver Kontakte mit den HSE-Vertretern des Auftraggebers und der Nachunternehmer

  • Sie beteiligen sich an der Koordinierung von Aktivitäten auf der Baustelle, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten gemäß den festgelegten HSE-Anforderungen geplant und durchgeführt werden

  • Anleitung und Beratung des Personals vor Ort in Fragen zu HSE

  • Sie sind ein aktives Mitglied des HSE-Teams, interagieren mit dem Personal vor Ort und leben die HSE-Prozesse von Hitachi Energy vor

  • Sie informieren das Team vor Ort bezüglich der Einhaltung von baustellenspezifischen Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Abfallmanagement, Schutz von Flora und Fauna, Verwendung von umweltgefährlichen Stoffen) und überprüfen die Einhaltung dieser

Das bringen Sie mit

  • Englisch und Deutsch (fließend in Wort und Schrift) 

  • Umfassende Erfahrung als HSE-Koordinator im Projektgeschäft ähnlicher Größe/Komplexität oder andere vergleichbare nachgewiesene Tätigkeit

  • Qualifikation als Fachkraft für Arbeitssicherheit nach ASiG 

  • Qualifizierung zum Sicherheits- und Gesundheitskoordinator nach RAB 

  • Erfahrung im Bereich der elektrischen Sicherheit, einschließlich Hochspannungsverteilung

  • Verhaltensbasierter Arbeitsschutz ist für Sie ein zentraler Wert

  • Durch Ihre offene Kommunikation sind Sie in der Lage, andere positiv zu motivieren sowie kritische Situationen und Konflikte zu lösen

Mehr über uns

  • Möglichkeit zur Mitgestaltung in einem wachsenden Arbeits- und Marktumfeld 

  • Attraktives Gehalt nach dem IG Metall-Tarifvertrag Baden-Württemberg, 30 Urlaubstage, Sonderzahlungen, Zusatzleistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld

  • Altersvorsorgewirksame Leistungen & Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 

  • Kinderferienhaus und Kinderbetreuungszuschuss 

  • Nutzung von vielen Fitnessstudios in ganz Deutschland mit über 7500 Partnern für Ihren Workout mit unserem EGYM Wellpass

Ubicación Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany;
Hamburg, Hamburg, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-07-17
Número de referencia R0128558

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.