Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade

Conduzir a execução de projetos médios de subestações e qualidade de energia e assegurar que todas as atividades relacionadas sejam executadas de acordo com os procedimentos da empresa, escopo do projeto, recursos humanos e materiais, especificações do contrato, padrões de qualidade, requisitos de saúde, mitigação de riscos, comunicação, segurança e meio ambiente, integração do projeto, metas de custo / rentabilidade e prazos estabelecidos, visando a obtenção dos resultados financeiros e a satisfação dos clientes, contribuindo na perpetuação dos negócios.

Como você causará impacto

  • Liderar e desenvolver a equipe do projeto, definindo diretrizes, distribuindo atividades, monitorando desempenho e promovendo o engajamento dos recursos internos e externos.
  • Planejar, organizar e controlar a execução do projeto, incluindo escopo, cronograma, documentação, marcos financeiros e alocação eficiente de recursos.
  • Monitorar o desempenho financeiro do projeto, garantindo controle de custos, fluxo de caixa, faturamento, margens e maximização dos resultados financeiros.
  • Identificar, avaliar e mitigar riscos, além de capturar oportunidades, promover ações preventivas e disseminar lições aprendidas ao longo do projeto.
  • Garantir a conformidade com as políticas da Hitachi, normas de gestão de projetos, requisitos contratuais e padrões de saúde, segurança e meio ambiente.
  • Gerenciar contratos, reivindicações, alterações de escopo e negociações comerciais, avaliando impactos e buscando oportunidades de incremento de receita e redução de exposição a riscos.
  • Coordenar fornecedores e a cadeia de suprimentos, assegurando a disponibilidade de materiais, equipamentos e serviços, além do cumprimento de padrões de qualificação e desempenho.
  • Atuar como principal ponto de contato junto ao cliente e stakeholders, garantindo comunicação eficaz, alinhamento de expectativas, satisfação do cliente e cumprimento das entregas acordadas.
  • Reportar o progresso do projeto, assegurar o atingimento dos objetivos estabelecidos e conduzir o encerramento formal do projeto, incluindo aceitação do cliente e fechamento contratual.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos

  • Formação Superior completa preferencialmente em Engenharia elétrica, mecatrônica, automação e controle ou correlatas.
  • Inglês avançado/fluente é imprescindível.
  • Certificação PMP® Certified Project Manager.
  • Experiência anterior atuando em projetos de subestações, máquinas e equipamentos, sistemas industriais, comissionamento e/ou instalação de redes de telecom.
  • Microsoft Office, MS Project, AutoCad.
  • Disponibilidade para viagens.

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

#LI-Hybrid

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Project | Program Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-08-06
Número de referencia R0135711

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.