Selecciona tu región e idioma

Menú

Duales Studium Elektro- und Informationstechnik – Elektrische Energietechnik (w/m/d) 2027

Deine Zukunft beginnt hier

Du möchtest verstehen, wie elektrische Energie sicher und effizient von der Erzeugung bis zum Verbraucher gelangt? Du hast Interesse an Elektrotechnik, mathematischen Zusammenhängen und modernen Energienetzen und möchtest gemeinsam mit erfahrenen Expertinnen und Experten an Lösungen für die Energiewende arbeiten?

Dann ist das duale Studium Elektro- und Informationstechnik mit der Studienrichtung Elektrische Energietechnik bei Hitachi Energy genau das Richtige für Dich! Gemeinsam mit dem ABB Ausbildungszentrum gGmbH in Heidelberg startest Du Deine Karriere in einem internationalen Technologieunternehmen und gestaltest unsere Energiewende aktiv mit.

Das erwartet Dich

  • Dauer des Dualen Studium zum Bachelor of Engineering: 3 Jahre
  • Start im August mit einer zweimonatigen Einführungsveranstaltung zum gegenseitigen Kennenlernen
  • Dreimonatiger Wechsel von Theorie- und Praxisphasen. Deine theoretische Ausbildung erfolgt an der DHBW in Mannheim. Deine Einstellung bei Hitachi Energy erfolgt im Engineering im Geschäftsbereich Grid Integration am Standort Mannheim
  • Dich erwarten viele spannende Aufgaben wie zum Beispiel:
    • Übernahme eigener Aufgaben und Verantwortung in elektrotechnischen Projekten, die die Energiewende voranbringen und einen Beitrag zur sicheren Energieversorgung in Deutschland leisten
    • Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Teams
    • Aktive Mitwirkung bei der Planung, Entwicklung und Realisierung moderner Energieprojekte
    • Einblicke in verschiedene Fachbereiche und Technologien entlang des gesamten Projektzyklus
    • Möglichkeit, unterschiedliche Bereiche und Aufgabenfelder kennenzulernen und herauszufinden, wo Deine Stärken und Interessen liegen

  • Spätere Einsatzfelder bei Hitachi Energy sind u.a. (je nach Spezialisierung)
    • Engineering von Hochspannungs-Anlagen
    • Elektromechanik
    • Planung von leittechnischen Anlagen
    • Informationstechnik
    • Inbetriebnahme der Systeme
    • Lead-Engineering

Das bringst Du mit

  • Die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife (mit Zusatzprüfung an der DHBW) mit guten Abschlüssen in den technischen, mathematischen Fächern sowie in Englisch und Deutsch
  • Du übernimmst Verantwortung, setzt Dich engagiert für Deine Ziele ein und erarbeitest Lösungen mit viel Eigeninitiative und Selbständigkeit

Darauf kannst Du Dich freuen

  • Du erhältst ein attraktives Gehalt nach dem IG Metall-Tarifvertrag, 30 Urlaubstage, Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem internationalen Umfeld, mit der Möglichkeit auf ein Auslandssemester
  • Moderne IT-Ausstattung inklusive leistungsstarkem Laptop und fachgerechtem Equipment
  • Altersvorsorgewirksame Leistungen & Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung
  • Nutzung von vielen Fitnessstudios in ganz Deutschland mit über 13.500 Sport- und Gesundheitseinrichtungen mit unserem EGYM Wellpass
  • Als Ansprechpartner hast Du ein Team, das Dich in Deiner Ausbildung berät und unterstützt
  • Durch verschiedene Events bist Du von Anfang an eng mit anderen Auszubildenden und Kollegen vernetzt
  • Neben der Ausbildung kannst Du Dich durch zusätzliche Angebote sprachlich und persönlich weiter qualifizieren

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte reiche Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsbrief, Lebenslauf, Zeugnisse) über unser Online-Karrieretool ein. 

Das Bewerbermanagement für die Ausbildung bei Hitachi Energy wird durch das Team unseres Ausbildungspartners „ABB Ausbildungszentrum gGmbH“ in Heidelberg durchgeführt.

Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung: de-ausbildung@hitachienergy.com

Ubicación Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Internship
Función laboral Engineering & Science
Contrato Intern (Fixed Term) (Trainee)
Fecha de publicación 2026-08-12
Número de referencia R0130159

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.