Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade

Atuar no desenvolvimento, revisão e otimização de projetos eletromecânicos de subestações de energia, realizando análises técnicas, dimensionamentos e definição de soluções que atendam aos requisitos de custo, prazo, qualidade e segurança. O profissional será responsável pela elaboração e compatibilização de layouts, implantação de equipamentos, estruturas e barramentos, garantindo a integração entre as disciplinas de engenharia. É necessário possuir experiência em projetos de subestações, principalmente de alta tensão, domínio dos critérios de projeto eletromecânico, análise de especificações técnicas e interface com as áreas civil e elétrica, contribuindo para a entrega de soluções técnicas eficientes, seguras e alinhadas às necessidades do cliente.

Como você causará impacto

• Coletar e levantar informações necessárias para apoiar o desenvolvimento de projetos, realizando simulações e dimensionamentos, utilizando softwares específicos, apoiando e atendendo às solicitações e necessidades das soluções da Engenharia em estudos preliminares ou de viabilização.

• Coletar e levantar dados internamente e/ou em campo e verificar as especificações necessárias para a elaboração de projetos e desenhos, podendo incluir visitas técnicas.

• Analisar as necessidades identificadas nos projetos, interpretando documentos de apoio, tais como instalações, especificações, croquis, normas e outros, observando características técnicas, esboçando desenhos, definindo formatos, escalas e outros.

• Executar e desenvolver projetos de complexidade intermediária ou partes de projetos para fabricação de produtos, componentes e outros designados.

• Analisar e realizar o dimensionamento de equipamentos, sistemas, componentes e outros relacionados, por meio de estudos baseados nos conhecimentos dos equipamentos e nas necessidades dos clientes.

• Acompanhar e controlar os planos de execução, preparando listas com as especificações de materiais e equipamentos, orientando o detalhamento de desenhos, acompanhando a fabricação, montagem, testes e instalação, prestando as informações necessárias para assegurar o cumprimento de normas, regulamentos e padrões de qualidade e produtividade exigidos.

• Ler e interpretar normas, especificações técnicas e demais documentos de projeto para garantir conformidade e qualidade, bem como gerar listas detalhadas de materiais, seguindo as especificidades requeridas, os procedimentos da área e os padrões da empresa.

• Especificar e solicitar materiais e equipamentos, com o suporte de fornecedores e com base no conhecimento das necessidades dos clientes.

• Acompanhar e apoiar a execução de projetos, analisando a conformidade em relação às especificações e propondo adaptações quando necessário.

• Contatar, eventualmente, fornecedores e prestadores de serviço para avaliar orçamentos e prazos de entrega, realizar visitas e perícias técnicas, atestando ou recomendando a compra de materiais ou a contratação de terceiros.

• Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos

  • Formação: Ensino Médio Completo. Desejável formação Técnica em Elétrica, Mecânica ou áreas afins.
  • Inglês desejável.
  • Conhecimento de softwares de desenhos: AutoCad e desejável Revit.
  • Experiência em projetos de subestações, principalmente de alta tensão.
  • Domínio dos critérios de projeto eletromecânico, análise de especificações técnicas e interface com as áreas civil e elétrica.
  • Desenho Industrial, metodologias de projetos, parâmetros produtivos.
  • Seleção e aplicação de materiais.
  • Conhecimento de processos produtivos e sistemas da qualidade.

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

#LI-Hybrid

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-09
Número de referencia R0143827

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.