Selecciona tu región e idioma

Menú

Trainee Engineering / Elektrotechnik (m/w/d) im Bereich Großtransformatoren

Über die Position

Starte deine Karriere im Bereich Elektrotechnik dort, wo die Energiewende greifbar wird: In unserem Werk für Großtransformatoren in Bad Honnef erhältst du als Trainee spannende Einblicke in die elektrische Auslegung, Konstruktion und Fertigung leistungsstarker Transformatoren für eine nachhaltige Energieversorgung. Du arbeitest eng mit erfahrenen Engineering-Teams, Produktion und Vertrieb zusammen, übernimmst Schritt für Schritt Verantwortung in anspruchsvollen Projekten und entwickelst dich zur technischen Expertin bzw. zum technischen Experten im Bereich Großtransformtoren in einem international vernetzten Umfeld.

Unser Traineeprogramm für Deutschland ist auf 18 Monate ausgelegt und soll deine Karriere mit einer einzigartigen Reise innerhalb der Hitachi Energy Community gezielt starten. Du hast die Möglichkeit, dich mit verschiedenen Stakeholdern zu vernetzen und dich im Unternehmen zu engagieren. Das Programm führt dich durch drei Arbeitseinsätze im Bereich Engineering. Im mittleren Einsatzzeitraum ist eine Auslandsstation vorgesehen. Am Ende wartet eine feste Position in unserem Engineering-Team in Bad Honnef auf dich.

Das kannst du bewirken

  • Lerne von unseren erfahrenen Ingenieuren, wie unsere kundenspezifischen Großtransformatoren elektrisch ausgelegt werden, z.B. mit Blick auf Spannungsfestigkeit, Verluste, Erwärmung, Geräusche und Isolationskonzepte
  • Arbeite dich in unsere Design-Tools ein und unterstütze bei der technischen Klärung von Kundenanforderungen sowie bei Angebots‑ und Auftragsberechnungen
  • Stelle eine enge Abstimmung mit Vertrieb, Einkauf, Fertigung, Qualität und dem Prüffeld sicher und trage zur Klärung technischer Fragestellungen bei
  • Unterstütze bei der Auswertung von Testergebnissen, Abweichungen und technischen Optimierungspotenzialen
  • Entwickle deine eigenen Stärken mithilfe regelmäßigen Feedbacks und klar definierter Leistungsziele weiter

Das bringst du mit

  • Bachelorabschluss oder höherer Abschluss in Elektrotechnik
  • Gute Kenntnisse im Bereich Hochspannungstechnik, idealerweise Transformatoren
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Positive Einstellung sowie Bereitschaft, neue Herausforderungen anzunehmen und neue Fähigkeiten zu entwickeln
  • Eigenmotivierte, analytische und strukturierte Teamplayer-Persönlichkeit mit starken Kommunikationsfähigkeiten
  • Internationale Mobilität für die Einsätze erforderlich

Zusätzliche wichtige Information: Startdatum des Programms ist der 01.02.2027.

Bitte beachte, dass Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können, wenn die erforderlichen Unterlagen nicht beigefügt sind (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Abschlusszeugnis/Notenspiegel der Universität).

Ubicación Bad Honnef, North Rhine-Westphalia, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-16
Número de referencia R0138614

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.