Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Maintenance Operator bist du Teil des eMobility-Bereichs und arbeitest in verschiedenen Produktionsbereichen wie Reinraum, Testing und Grauraum. Du übernimmst Aufgaben im Bereich Maintenance und unterstützt gleichzeitig den Produktionsbetrieb durch die Bedienung und Überwachung vollautomatisierter Produktionsanlagen. Durch deine Flexibilität innerhalb der erlernten Areas sowie deine lösungsorientierte und sorgfältige Arbeitsweise trägst du zu einem sicheren, effizienten und qualitativ hochwertigen Produktionsablauf bei.


 

 

Das kannst du bewirken

  • Bearbeitung von Produktionslosen gemäss den gültigen Arbeitsanweisungen unter Reinraumbedingungen in den Bereichen eMobility, Reinraum, Testing und Grauraum
  • Einrichten, Bedienen und Überwachen der vollautomatisierten Produktionsanlagen sowie Bedienung der anwendbaren Leitsysteme wie MES, SAP und BO Report
  • Flexible Job Rotation zwischen den erlernten Areas und Tätigkeiten sowie Bereitschaft, weitere Arbeitsbereiche zu erlernen
  • Umsetzung von Total Productive Maintenance (TPM) an komplexen Anlagen in der mechanischen Fertigung und im Testing gemäss Arbeitsanweisungen sowie Durchführung täglicher Maschinenkontrollen inklusive SPC
  • Überwachung und Sicherstellung der Bevorratung von Produktionsmedien sowie Pflege der Verbrauchsmaterialien für die Produktionsmaschinen
  • Organisation und Durchführung von Reinigungsarbeiten an Arbeitsplätzen, Reinraum-Infrastruktur, Anlagen, Materialien und Modulen gemäss den gültigen Arbeitsanweisungen
  • Mitarbeit bei der Sicherstellung von Qualität, Ordnung und Sicherheit sowie im kontinuierlichen Verbesserungsprozess; zusätzlich punktuelle Unterstützung der Instandhaltungstechniker und -ingenieure
  • Unterstützung bei der Ausbildung neuer Maintenance Operatoren sowie Übernahme zusätzlicher Aufgaben gemäss Anweisung der Schichtleitung

 

 

 

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene Berufsbildung EFZ oder EBA in einem technischen Berufsfeld
  • Deutschkenntnisse auf mindestens Niveau C1
  • Lösungsorientierte Herangehensweise sowie gute Problemlösungsfähigkeit und die Fähigkeit, bei Prozessschwierigkeiten strukturiert und auch unter Stress sowie unter Einhaltung von Fristen zu arbeiten
  • Hands-on-Mentalität sowie gute Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz mit der Fähigkeit, auf verschiedenen Hierarchie- und Kompetenzstufen effektiv zu kommunizieren
  • Grundkenntnisse in Standardsoftware wie MS Office; SAP-Kenntnisse von Vorteil
  • Offenheit für ein 2-Schichtsystem sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen persönlichen Weiterentwicklung und Teilnahme an Schulungen

 

 

 

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwartet dich ein modernes Arbeitsumfeld, ein starkes Team und die Möglichkeit, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

 

Hinweis zum Umgang mit sensitiven Informationen: Ein Qualitätstechniker hat Einsicht in sensitive Informationen!

Ubicación Lenzburg, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-22
Número de referencia R0141654

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.