Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Qualitäts-Operator/in bist du im Bereich BiMOS Backend tätig und arbeitest unter Reinraumbedingungen in den Bereichen Reinraum und Testing. Du stellst die Qualität der Produktionsabläufe sicher, führst Maschinenkontrollen durch und unterstützt bei der Bedienung der Produktionsanlagen. Durch deine flexible Einsatzbereitschaft in verschiedenen Areas sowie deine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise leistest du einen wichtigen Beitrag zu einem stabilen und qualitativ hochwertigen Produktionsprozess.

 

 

 

Das kannst du bewirken

  • Bearbeitung von Produktionslosen gemäss den gültigen Arbeitsanweisungen unter Reinraumbedingungen im gesamten Bereich BiMOS Backend, insbesondere in Reinraum und Testing
  • Flexible Job Rotation zwischen den erlernten Areas und Tätigkeiten sowie Bereitschaft, verschiedene Arbeitsplätze innerhalb des Teams zu übernehmen
  • Bedienung der anwendbaren Leitsysteme wie MES, SAP und BO Report sowie Unterstützung bei der Anlagenbedienung
  • Mitarbeit am kontinuierlichen Verbesserungsprozess und bei der Sicherstellung der Qualität von Arbeiten und Arbeitsabläufen gemäss den geltenden Vorschriften und Prozessen
  • Durchführung täglicher Kontrollen an den Maschinen gemäss den entsprechenden Anleitungen und Vorschriften
  • Überwachung der Bevorratung von Verbrauchsmaterialien für die Produktionsmaschinen
  • Organisation und Durchführung von Reinigungsarbeiten an Arbeitsplätzen, Reinraum-Infrastruktur, Anlagen, Materialien und Modulen gemäss den gültigen Arbeitsanweisungen
  • Konsequente Einhaltung der geltenden Disziplin-, Ordnungs- und Sicherheitsregeln

 

 

 

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene Lehre EBA oder EFZ oder mehrjährige Erfahrung in einem vergleichbaren Produktionsumfeld
  • Deutschkenntnisse in Wort und Schrift auf mindestens Niveau B2
  • Bereitschaft zur Arbeit im Reinraum und im Mehrschichtsystem, insbesondere im 4-Schichtsystem inklusive Wochenendbereitschaft
  • Hands-on-Mentalität und Motivation, dich in die Bedienung der Produktionsanlagen einzuarbeiten
  • Gute EDV-Anwenderkenntnisse; Kenntnisse in Word, Excel, SAP und Produktionsleitsystemen von Vorteil
  • Lernbereitschaft, schnelle Auffassungsgabe sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen persönlichen Weiterentwicklung und Teilnahme an Schulungen

 

 

 

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwartet dich ein modernes Arbeitsumfeld, ein starkes Team und die Möglichkeit, aktiv an zukunftsorientierten Lösungen mitzuwirken.

Ubicación Lenzburg, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-24
Número de referencia R0145279

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.