Selecciona tu región e idioma

Menú

Monteur/in im Leistungslabor 80 - 100% (w/m/d) befristet für 12 Monate

Über die Position

Als Monteur/in im Leistungslabor erwartet dich eine abwechslungsreiche und technisch anspruchsvolle Tätigkeit. Als technisch versierter Allrounder verstärkst du unser Hochleistungslabor und unterstützt bei Versuchen an Leistungsschaltern. Du bist dafür verantwortlich, dass die Leistungsschalter gemäss Kundenanforderungen hergestellt und installiert werden. Auch die fachgerechte Inspektion nach den Versuchen gehört zu deinen Aufgaben. Neben den Prüfungen in unserem eigenen Labor begleitest du bei Bedarf auch Versuche in externen Laboren.

 

 

 

Das kannst du bewirken

  • Montage von Testobjekten über das gesamte Spektrum der Hochspannungsschaltgeräte
  • Durchführung von Inspektionen an den Testobjekten nach Abschluss der Versuche
  • Einrichtung der Prüfaufbauten vor den Versuchen sowie Abbau nach deren Abschluss
  • Unterstützung beim Unterhalt der Prüfanlagen
  • Fachgerechter Umgang mit Isoliergas-Füll- und Absauganlagen
  • Koordination der Arbeiten mit Kunden und internen Fachstellen
  • Unterstützung bei Versuchen im eigenen Labor sowie bei Bedarf in externen Laboren
  • Sorgfältige und sicherheitsbewusste Ausführung der Arbeiten unter Einhaltung der geltenden Vorgaben und Qualitätsanforderungen

 

 

 

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene mechanische Berufsausbildung (EFZ) oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick sowie Freude an einer abwechslungsreichen Tätigkeit in einem technisch anspruchsvollen Umfeld
  • Erfahrung im sicheren Umgang mit einfachen Krananlagen, Staplern, Mitgängern und Hubarbeitsbühnen von Vorteil
  • Gute Kenntnisse im Lesen und Verstehen von Konstruktionszeichnungen sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein
  • Hohes Sicherheitsbewusstsein und konsequente Einhaltung der Sicherheitsvorgaben
  • Bereitschaft zu einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung ohne Schichtarbeit sowie selbstständige, zuverlässige und teamorientierte Arbeitsweise

 

 

 

Mehr über uns

Wir sind ein technologieorientiertes Unternehmen mit einem starken Fokus auf Innovation, kontinuierliche Verbesserung und nachhaltige Fertigung. Bei uns erwarten dich flexible Arbeitsbedingungen, engagiertes Mentoring und ein unterstützendes Umfeld, in dem du dich persönlich und beruflich weiterentwickeln und Beruf und Privatleben gut miteinander verbinden kannst.

Ubicación Baden, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Temporary
Fecha de publicación 2026-10-02
Número de referencia R0137347

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.