Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade:


Responsável por estabelecer critérios de linha de base para planejar e programar a carga de trabalho relativa a vários projetos de engenharia. Preparar relatórios de status de planejamento e agendamento de projetos e recomendar ações corretivas. Realizar o replanejamento necessário para examinar o escopo do trabalho e serviços, estrutura analítica do trabalho, qualidade e quantidades de engenharia, obrigações financeiras e contratuais e divisão de responsabilidade para controlar e relatar as atividades de planejamento e programação. Trabalhar com terceiros para garantir que os planos sejam realistas e alcançáveis; analisar as informações de progresso do contratante de terceiros. Preparar cronogramas para comissionamento e start-up. Auxiliar a equipe de controle do projeto no estabelecimento de um índice de desempenho do projeto.


Como você causará impacto:


  • Liderar, acompanhar e fornecer suporte de maior complexidade  durante o processo de oferta com as estimativas de duração dos processos e fornecimentos.
  • Liderar e/ou elaborar eap (estrutura analítica do projeto / work breakdown structure) após aceitação, detalhando todo o fornecimento que faz parte do contrato.
  • Liderar e/ou elaborar cronograma detalhado do projeto na inicialização do projeto, expandindo todas as tarefas das engenharias, de suprimentos e posteriormente de serviços de campo.
  • Acompanhar o avanço de todas as tarefas e acompanhar a evolução e andamento do projeto, através da lista de documentos de engenharia, dos planos de suprimentos e dos relatórios de avanço de obra.
  • Validar material desenvolvido pelos demais membros da equipe e/ou elaborar relatório de medição de on time delivery das tarefas determinadas do projeto, classificadas por processo, bem como de medição de aderência ao planejado de todas as tarefas em execução, também classificadas por processo ou projeto, além do caminho crítico do projeto e uma análise de riscos e oportunidades.
  • Liderar o suporte para a equipe do projeto na elaboração dos boletins de medição, dos relatórios de receita, das previsões de cash in e de cash out.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis

Requisitos:


  • Formação: Superior Completo em Administração, Engenharia Elétrica ou Civil.
  • Necessário Inglês avançado.
  • Disponibilidade para viagens (Viagens eventuais, conforme demanda de projeto).
  • Domínio nos processos e métodos de planejamento de projetos, materiais e produção.
  • Conhecimento avançado em MS Project e Primavera P6.
  • Conhecimento em obra civil e em montagem eletromecânica, gestão de projeto e diferencial em experiência em construção de subestações.

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!


#LI-Hybrid

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-01
Número de referencia R0143270

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.