Selecciona tu región e idioma

Menú

Software Development Engineering (High Tech) focus on developing multiple types/categories of software including end-user applications and operating systems/utility software, that provides a platform for running end user applications for sale to external customers. The work includes: Conducting requirements gathering and analysis to understand the domain of the software problem and/or functionality, the interfaces between hardware and software, and the overall software characteristics. Using programming, scripting, and/or database languages to write the software code. Supporting software testing, deployment, maintenance, and evolution activities by correcting programming errors, responding to scope changes, and coding software enhancements. Applying knowledge of software development best practices, including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations An Entry Professional (P1) applies broad theoretical job knowledge typically obtained through advanced education. May require the following proficiency: Work is closely supervised. Problems faced are not typically difficult or complex. Explains facts, policies and practices related to job area.

Ubicación Chennai, Tamil Nadu, India
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral IT, Telecom & Internet
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-09
Número de referencia R0139242

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.