Selecciona tu región e idioma

Menú

Bak hvert lys som tennes, hver fabrikk som produserer og hver ladestasjon som brukes, finnes en kritisk infrastruktur som må fungere. Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som sørger for nettopp dette.

 

Hos oss får du jobbe med noen av landets mest avanserte elektriske anlegg på de høyeste spenningsnivåene. Hvis du trigges av å løse komplekse utfordringer, finne feil som andre ikke ser, og stadig utvikle kompetansen din, vil du trives godt her. Ingen dager er like, og du vil møte nye problemstillinger som utfordrer og utvikler deg faglig.

 

Norge står foran en omfattende elektrifisering, og behovet for å styrke og bygge ut kraftnettet har aldri vært større. Samtidig blir infrastrukturen stadig mer kompleks. Derfor trenger vi dyktige og nysgjerrige mennesker som ønsker å bidra til å forme fremtidens energisystem.

 

Hos oss blir du en del av en lærende organisasjon hvor kunnskap deles, samarbeid verdsettes, og hvor du blir sett, hørt og respektert. Sammen sørger vi for at samfunnskritisk infrastruktur fungerer i dag, samtidig som vi bygger grunnlaget for morgendagen.

 

Den vanlige arbeidsuken består av reise til anlegg fra mandag til torsdag, og ved langvarige prosjekter følger man en rotasjonsordning med fire dager på jobb og tre dager fri. Forarbeid og planlegging utføres på kontoret. I denne rollen får du ansvar for testperioden fra start til slutt, og du blir en nøkkelperson i arbeidet med HMS og kvalitetssikring ute på anlegg.

 

Dine oppgaver

  • Kontrollere og teste vern- og kontrollanlegg før idriftsettelse.
  • Gi teknisk støtte til prosjektleder og montasjeteam.
  • Gjennomføre testing og funksjonskontroll av anlegg før spenningssetting.
  • Følge opp anlegget under og etter idriftsettelse.
  • Feilsøke og oppdatere teknisk dokumentasjon.
  • Utarbeide dokumentasjon til kunde ved prosjektavslutning.

 

Din bakgrunn

  • Fagbrev med sertifikat (Gr. L, H, A) er et krav.
  • Fordel med utdanning som elkraftingeniør eller -tekniker.
  • Erfaring fra energiforsyning, kraftbransjen eller elektrifisering av industrianlegg er ønskelig.
  • Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.

 

Vi tilbyr

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
  • Et godt og stabilt arbeidsmiljø der både medarbeidere og ledere bryr seg.
  • God opplæring fra kollegaer som ønsker å dele sin kompetanse med deg.
  • Gode arbeidstidsordninger, samt fleksibilitet knyttet til arbeidstid, overtid og avspasering.
  • Generelt gode lønnsbetingelser, forsikringsordninger og godtgjøring på reiser.

 

 

For spørsmål rundt rollen kan du kontakte Stein Inge Smoge: stein-inge.smoge@hitachienergy.com

 

Arbeidssted ved kontordager: Oslo eller Bergen.

 

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Hitachi Energy forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med CheckIris utfører bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys ansettelse i Hitachi Energy Norge, samt egnethetsvurdering med hjemmel i Energiloven.

Det forutsettes at kandidaten oppgir relevante opplysninger for vurdering av kandidatens sikkerhetsmessige egnethet m.v.

Ubicación Oslo, Oslo, Norway;
Bergen, Vestland, Norway
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-12
Número de referencia R0115444

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.