Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Qualitätstechniker/in stellst du die Qualität unserer gefertigten Produkte sicher und leistest einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produktionsprozesse. Du führst Zwischen- und Warenausgangsprüfungen durch, bewertest Qualitätsabweichungen und leitest in Zusammenarbeit mit den zuständigen Schnittstellen geeignete Massnahmen ein. Zudem unterstützt du bei Qualitätsprojekten, internen Schulungen und Audits. Mit deiner sorgfältigen und lösungsorientierten Arbeitsweise trägst du dazu bei, die hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

 

 

 

Das kannst du bewirken

  • Durchführung von Zwischen- und Warenausgangsprüfungen an gefertigten Produkten sowie Prüfung und Bewertung der Ergebnisse anhand der geltenden Qualitätsanforderungen
  • Prüfung und Bewertung von Nichtkonformitätsmeldungen (NKM, NMR) sowie Einleitung geeigneter Massnahmen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Schnittstellen
  • Unterstützung bei der Auswertung und Bearbeitung von Qualitätsmeldungen sowie von Lot-on-Hold-Berichten
  • Selbstständige Bewertung von Toleranzüberschreitungen und Fertigungsmängeln sowie Entscheidung über die Einleitung geeigneter Massnahmen
  • Planung und Durchführung interner Qualitätsschulungen sowie aktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung, bei CAR- und 4Q-Aktivitäten und bei Projekten zur Ausbeuteverbesserung
  • Unterstützung bei CAR-Projekten im Zusammenhang mit Kundenreklamationen sowie Mitwirkung bei internen und externen Audits und bei der Umsetzung von Verbesserungsmassnahmen
  • Einleitung und Dokumentation kontinuierlicher Verbesserungen (KVP) sowie Führung der schichtinternen 6S-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem OpEx-Team und der Schichtleitung
  • Sicherstellung der Kunden-Qualitätsanforderungen, Durchführung der Schichtübergabe und Reporting der Qualitätssituation im Rahmen der Line Briefings sowie Einhaltung der Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften; bei personellen Engpässen und gemäss Anweisung der Schichtleitung unterstützt du zudem operativ im Produktionsprozess

 

 

 

Das bringst du mit

  • Grundlegende Kenntnisse in Qualitätsprüfung und Produktionsprozessen, erworben durch Berufserfahrung; eine berufliche oder technische Ausbildung ist von Vorteil
  • Erfahrung im Prüfen und Bewerten von Produkten sowie im Erkennen und Beurteilen von Qualitätsabweichungen
  • Strukturierte, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, bei Abweichungen angemessene Massnahmen abzuleiten
  • Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, Qualitätsinformationen verständlich zu vermitteln und mit verschiedenen Schnittstellen zusammenzuarbeiten
  • Bereitschaft, Verantwortung für Qualität, kontinuierliche Verbesserung und die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften zu übernehmen
  • Bewusstsein für den vertraulichen Umgang mit sensiblen Qualitäts- und Kundeninformationen

 

 

 

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwartet dich ein modernes Arbeitsumfeld, ein starkes Team und die Möglichkeit, aktiv an zukunftsorientierten Lösungen mitzuwirken.

Ubicación Lenzburg, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-12
Número de referencia R0146060

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.