Selecciona tu región e idioma

Menú

Technicien maintenance électrique – Quart de nuit

À Hitachi Énergie, notre raison d’être est de mettre de l’avant un avenir énergétique durable pour tous!  Nous alimentons en énergie nos foyers, nos écoles, nos hôpitaux et nos usines. Joignez-vous à nous et collaborez avec des personnes fantastiques, tout en apprenant et en vous perfectionnant dans le cadre de projets qui ont une incidence réelle sur nos collectivités et notre société. Mettez à profit votre passion et votre énergie, et faites partie d’une équipe mondiale qui croit en une vérité toute simple : Diversité + Collaboration = Grande innovation.


Information générale :

Le segment d'affaires Transformateurs est un chef de file technologique mondial ainsi que le plus important fournisseur de transformateurs au monde. Nous sommes les pionniers des technologies numériques de transformateurs, et travaillons à la frontière de l’énergie renouvelable et des applications en courant alternatif et courant continu à ultra haute tension.


Informations sur le poste :

  • Poste permanent à temps plein
  • Salaire de 38,52$/h plus primes de nuit de 1,50$/h.
  • Horaire de nuit de 23h30 à 07h00 du dimanche au jeudi. (36,25 heures travaillées par semaine, rémunérées à 40 heures)
  • Formation de jour avec l’équipe de maintenance.

Nos avantages :

  • Assurances collectives complètes (médical, dentaire, vie et invalidité) payées à 100% par l’employeur et accès à un service de télémédecine.
  • Régime de retraite avec contribution avantageuse de l’employeur.
  • Programme d’aide aux employés et à la famille 24/7.
  • Programme de mise en forme et bien-être.
  • Vêtements de travail fournis et nettoyés par l’employeur.
  • Club social dynamique.

Sous la responsabilité du superviseur de maintenance, le titulaire du poste fera partie de l’équipe d’entretien veillant au bon fonctionnement des installations d’une usine manufacturière dans un milieu syndiqué où la sécurité des travailleurs est la priorité.


Responsabilités :

  • Diagnostiquer, répondre et effectuer les réparations requises des machines utilisées sur les lignes d'assemblage avec un minimum d'interruption de la cédule de production selon les pratiques de conception établies en utili­sant des croquis, brochures, ou dessins des fournisseurs.
  • Effectuer l’entretien des équipements selon la planification établie dans notre GMAO et la disponibilité de la production.
  • Soutenir le maintien du programme d’entretien préventif des équipements selon les normes des fabricants pour en assurer la disponibilité optimale.
  • Tenir à jour les dossiers, les dessins et les données techniques des équipements.
  • Tenir à jour le registre des bris d’équipements et comptabiliser les pertes de temps dues aux bris d’équipements dans le logiciel Guide TI.
  • Participer à l’élaboration et à la planification des projets.
  • Exécuter les travaux d’installation et/ou câblage des projets.
  • Effectuer, au besoin, des modifications mineures dans les automates programmables (Allen Bradley, Omron) et dans les interfaces opérateurs (HMI).
  • Prendre en charge la sous-traitance lors des entretiens préventifs et des réparations.
  • Opérer, au besoin, dans l’environnement des tests de contrôle qualité.
  • Exécuter les travaux et toutes autres tâches connexes selon les instructions du personnel de supervision, en respect des normes de SST et d’environnement.

Qualifications requises :

  • DEC en électronique industrielle, génie électrique ou DEP en électromécanique, électricité ou toutes autres combinaisons de formations et d’expériences jugées pertinentes.
  • Minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire en milieu manufacturier.
  • Bonne connaissance des composantes électriques et leurs fonctions que l’on retrouve dans les équipements manufacturiers (moteurs, drives, plc, contacteurs, relais).
  • Connaissance des normes électriques et des règles de sécurité en usine.
  • Connaissance des logiciels RSLogix 5000 et/ou CX-Programmer, un atout.
  • Certificat en appareillage ou licence C, un atout.
  • Devra éventuellement se qualifier lors de tests de compétences électriques afin d’obtenir le poste.
  • Anglais intermédiaire, un atout.

Notre candidat idéal :

  • Autonomie et organisation dans son travail.
  • Avoir de fortes aptitudes en diagnostic et en résolution de problèmes.
  • Habiletés à travailler en équipe, avoir un esprit collaboratif et aptitudes marquées pour la gestion des priorités.
  • Être orienté SST.

Ubicación Quebec, Quebec, Canada
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-14
Número de referencia R0148552

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.