Selecciona tu región e idioma

Menú

A oportunidade:

Operar equipamentos, executando os processos de menor complexidade relativos a vácuo, drenagem, enchimento e operações das estufas de secagem, em Transformadores fabricados pela empresa nas linhas de fabricação,  visando atender as especificações de produtos conforme projetos, normas e procedimentos técnicos,  cumprindo os requisitos de Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho,  Meio Ambiente e Integridade.


Como você causará impacto:

  • Executar processos de  menor complexidade de drenagem e enchimento em produtos atendendo às ordens de produção, conforme orientações especificas recebidas, instruções e procedimentos, requisitos de qualidade,  segurança do trabalho, meio ambiente e integridade e dentro do prazo definido.
  • Executar os processos de vácuo em transformadores conforme plano de produção, seguindo instruções de trabalho e especificação técnica, de acordo com os procedimentos de segurança, qualidade e dentro do prazo definido.
  • Identificar a sequência das operações de montagem dos produtos da empresa, conforme orientação recebida, maior nível de supervisão e plano de produção para operações das estufas de secagem, utilizando adequadamente máquinas e equipamentos conforme procedimentos preestabelecidos.
  • Contribuir e atestar a qualidade dos produtos nas linhas de montagem, através do auto controle em cada operação/tarefa e da execução de ensaios e testes, seguindo as instruções de trabalho e procedimentos preestabelecidos, assim como inspeções visuais e utilização de ferramentas de medição, registrando, se necessário os resultados obtidos;
  • Executar a movimentação interna de carga de produtos e matérias primas, peças e ou ferramentais, quando habilitado, seguindo os procedimentos internos preestabelecidos e normas de segurança. 
  • Realizar limpeza e conservação de máquinas, equipamentos e/ou local de trabalho, visando mantê-los em perfeito estado de funcionamento, conservação e utilização.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis. 

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo.
  • Desejável Técnico em Elétrica, Mecânica ou áreas afins.     
  • Desejável conhecimentos de processos com máquinas de vácuo, secagem, estufas e normas aplicáveis.
  • Compreensão básica de conceitos digitais e de dados
  • Capacidade de utilizar ferramentas e resultados de dados conforme as orientações para a prestação de serviço


Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!                                  

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-15
Número de referencia R0147777

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.