Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade:
Responsável por acompanhar e executar atividades de bobinagem, BT ou em AT, programando, preparando e ajustando moldes e dispositivos nas máquinas e equipamentos de bobinagem, conforme projeto, ordens de produção e instruções de trabalho, obedecendo às normas de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e integridade com produtividade e qualidade.


Como você causará impacto:

  • Programar, preparar, ajustar e montar moldes e dispositivos, com acompanhamento,  através de leitura e interpretação de desenhos/projetos, conforme os procedimentos preestabelecidos.
  • Conferir os materiais utilizadas nos processos produtivo de bobinagem, com acompanhamento,  através de equipamentos e ferramentas de medição, paquímetro, micrometro, trena, e ou inspeções visuais.
  • Possibilitar a rastreabilidade das operações do processo de bobinagem, (e dos produtos finais), através de anotações de quantidade e medidas das bobinas produzidas, especificações, eventuais anomalias, desvios, etc., por projeto, lote e hora, no Sistema de Controle de Ordens de Produção, (MTS) abrindo e fechando projetos, seguindo as orientações recebidas. 
  • Movimentar as bobinas nas áreas produtivas, para posicionamento das operações, sequencia de trabalho, análise de qualidade, entre outros, utilizando-se de ferramentas e equipamentos especiais , transpaleteira, ponte rolante, entre outros,  com acompanhamento.
  • Executar processos de soldagem de barramentos, fios e demais componentes e sub componentes, com orientação e acompanhamento, durante a fabricação dos produtos, utilizando dos EPIs para este tipo de atividade, assim como, observando as especificações do projeto, instruções de trabalho e  demais  procedimentos de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e integridade.
  • Contribuir para a qualidade das atividades de bobinagem, através de check list predefinido e preenchimento de relatórios, conforme os postos de trabalho.    
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis. 


Requisitos:

  • Curso Técnico em Elétrica, Mecânica ou áreas afins.
  • Treinamentos de NR10 Segurança em eletricidade, Ponte rolante, Espaço confinado NR33, Trabalho em Altura e Plataforma elevatório, Leitura e Interpretação de Desenhos.


Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-15
Número de referencia R0147781

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.