Selecciona tu región e idioma

Menú

Die Möglichkeit

Bei Grid & Power Quality Solutions and Service in Europe (HBUEU) wird unsere Kultur der Innovation und Zusammenarbeit durch Vielfalt geprägt. Unsere führende Technologie und unsere starke Marktposition ermöglichen es uns, die Wachstumsziele der Energiewende in aktuellen und wachsenden Marktsegmenten wie Wasserstoff, Rechenzentren und Elektromobilität zu erreichen. 

GPQS (Grid & Power Quality Solutions) ist ein Geschäftsbereich von Hitachi Energy, der Kunden bei der Modernisierung und Stabilisierung von Stromnetzen unterstützt. Das Spektrum reicht von Umspannwerken und Netzqualitätslösungen über Batteriespeicher und erneuerbare Energien bis hin zu Rechenzentren, Industrieanwendungen und E-Mobilitätsprojekten. Projekt- und Baustellenlaufzeiten betragen zwischen ein paar Monaten bis mehrere Jahre. Gestalten Sie die Energiewende aktiv mit und sorgen Sie dafür, dass Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz auf unseren Baustellen nicht nur Anforderungen sind, sondern täglich gelebt werden. Als Site HSE Specialist sind Sie ein sichtbarer Teil des Projektteams und leisten einen direkten Beitrag zum Erfolg. Bei Hitachi Energy suchen wir keine "Sicherheitspolizisten". Wir suchen Menschen, die Sicherheit gemeinsam mit unseren Teams gestalten, Vertrauen aufbauen, aus Erfahrungen lernen und die Energiewende auf unseren Baustellen sicher möglich machen.



Über die Position

Wir suchen Sie als engagierten und zuverlässigen Site HSE Specialist (w/m/d) für unsere spannende Projekte Vollzeit auf unseren Baustellen

 

Das können Sie bewirken

  • Sie übernehmen die HSE-Verantwortung direkt auf unseren Baustellen und sind vertrauensvoller Ansprechpartner für Projektteams, Kunden, Nachunternehmer und Management
  • Sie gestalten eine offene Sicherheitskultur, in der Lernen, gegenseitige Unterstützung und kontinuierliche Verbesserung im Mittelpunkt stehen
  • Sie bringen die Prinzipien von Human & Organizational Performance (HOP) in die Praxis, fördern einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und stärken nachhaltiges Lernen aus Ereignissen und Beinaheunfällen
  • Sie begleiten anspruchsvolle Bau-, Montage- und Inbetriebnahmeaktivitäten, insbesondere bei Hochrisikoarbeiten, und unterstützen bei der Umsetzung wirksamer Schutzmaßnahmen
  • Sie planen, erstellen und prüfen HSE-Dokumentationen wie Gefährdungsbeurteilungen, Risk Assessments, Method Statements und Permit-to-Work-Unterlagen
  • Sie führen Sicherheitsbegehungen, Audits und Inspektionen durch, erkennen Verbesserungspotenziale und begleiten deren Umsetzung bis zum erfolgreichen Abschluss
  • Sie beraten Projekte zu gesetzlichen, behördlichen, kunden- und unternehmensspezifischen HSE-Anforderungen und sorgen für deren praxisnahe Umsetzung vor Ort
  • Sie fördern den aktiven Dialog über Sicherheit, führen Unterweisungen, Safety Moments und Workshops durch und stärken das Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten
  • Sie unterstützen Incident Investigations und Ursachenanalysen, mit dem Ziel, systemische Verbesserungen zu identifizieren und Wiederholereignisse zu vermeiden
  • Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Notfallmanagement und helfen dabei, unsere Baustellen sicher, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten

 

Das bringen Sie mit

  • Englisch und Deutsch (fließend in Wort und Schrift) 
  • Umfassende Erfahrung als HSE-Koordinator im Projektgeschäft ähnlicher Größe/Komplexität oder andere vergleichbare nachgewiesene Tätigkeit
  • Qualifikation als Fachkraft für Arbeitssicherheit nach ASiG 
  • Erfahrung im Bereich der elektrischen Sicherheit, einschließlich Hochspannungsverteilung
  • Verhaltensbasierter Arbeitsschutz ist für Sie ein zentraler Wert
  • Durch Ihre offene Kommunikation sind Sie in der Lage, andere positiv zu motivieren sowie kritische Situationen und Konflikte zu lösen
  • Optional: Qualifizierung zum Sicherheits- und Gesundheitskoordinator nach RAB 

 

Mehr über uns

  • Möglichkeit zur Mitgestaltung in einem wachsenden Arbeits- und Marktumfeld 
  • Attraktives Gehalt nach dem IG Metall-Tarifvertrag Baden-Württemberg, 30 Urlaubstage, Sonderzahlungen, Zusatzleistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Altersvorsorgewirksame Leistungen & Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 
  • Kinderferienhaus und Kinderbetreuungszuschuss 
  • Nutzung von vielen Fitnessstudios in ganz Deutschland mit über 7500 Partnern für Ihren Workout mit unserem EGYM Wellpass

Ubicación Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-16
Número de referencia R0144504

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.