Selecciona tu región e idioma

Menú

Bli en del av et engasjert team som leverer Substation Automation Systems (SAS) til nettselskaper, samferdselsprosjekter og kraftintensiv industri over hele Norge. Rollen har fokus på SCADA, RTU og digital kommunikasjon, som er sentrale byggesteiner i fremtidens kraftnett. Vi vokser og ser etter nye kollegaer som ønsker en sentral rolle i våre leveranser.

 

Hos Hitachi Energy får du jobbe med moderne teknologi og bidra til prosjekter som er viktige for en mer bærekraftig og robust energiforsyning. For kandidater med god erfaring, kan stillingen også gi mulighet for en mer senior rolle.

 

Dine oppgaver

  • Konfigurere og implementere SCADA-, RTU- og HMI-løsninger for transformatorstasjoner.
  • Delta i prosjektgjennomføring fra engineering og testing til idriftsettelse.
  • Arbeide med kommunikasjonsløsninger og standarder som IEC 61850 og IEC 60870-5-101/104.
  • Samarbeide med prosjektteam, kunder og andre fagmiljøer for å sikre gode leveranser.
  • Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med testing og idriftsettelse.

 

Din bakgrunn

  • Utdanning innen elektro, automasjon, elkraft eller annen relevant teknisk utdanning.
  • Erfaring med SCADA-, RTU- eller stasjonskontrollsystemer.
  • Kjennskap til IEC 61850, IEC 60870 eller tilsvarende kommunikasjonsløsninger er ønskelig.
  • Erfaring fra testing, idriftsettelse eller kraftsektoren er en fordel.
  • Flytende norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
  • Førerkort klasse B.

 

 

For spørsmål til stillingen kan disse rettes til Tommy Kristian Nordbäck: tommy-kristian.nordback@hitachienergy.com

 

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Hitachi Energy forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med CheckIris utfører bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys ansettelse i Hitachi Energy Norge, samt egnethetsvurdering med hjemmel i Energiloven.

Det forutsettes at kandidaten oppgir relevante opplysninger for vurdering av kandidatens sikkerhetsmessige egnethet m.v.

 

Ubicación Oslo, Oslo, Norway
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-16
Número de referencia R0095210

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.