Selecciona tu región e idioma

Menú


Stanowisko


Dział Transformatorów poszukuje osoby, która chce wykorzystać swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki i energetyki w środowisku biznesowym.


To idealna rola dla osób studiujących na kierunkach inżynierskich, które interesują się transformatorami oraz urządzeniami elektroenergetycznymi i chcą zobaczyć, jak wiedza techniczna przekłada się na realne projekty oraz sprzedaż zaawansowanych rozwiązań technologicznych.


Na tym stanowisku zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy z parametrami transformatorów oraz poznasz proces ofertowania i współpracy z klientem w branży energetycznej.

 

 

Twoje obowiązki

 

  • Nauka i analiza parametrów znamionowych transformatorów
  • Zapoznanie się z normami i standardami (m.in. PN-IEC) w obszarze elektroenergetyki
  • Wsparcie w przygotowaniu wycen transformatorów na podstawie dokumentacji technicznej i list materiałowych
  • Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej (Prawo Zamówień Publicznych) we współpracy z konstruktorami i działem technicznym
  • Nauka pracy z systemem SAP w kontekście sprzedaży technicznej
  • Współudział w analizie rynku oraz tworzeniu strategii sprzedaży transformatorów

 

 

Twoje kompetencje

 

  • Status studenta/studentki kierunków: elektrotechnika, energetyka, inżynieria elektryczna, automatyka i robotyka (lub pokrewne)
  • Podstawowa wiedza o transformatorach, maszynach elektrycznych, układach elektroenergetycznych
  • Podstawowa umiejętność czytania dokumentacji technicznej
  • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Podstawowa znajomość Excela (zestawienia, wykresy, analiza danych)
  • Dokładność, analityczne podejście i dobra organizacja pracy
  • Proaktywność oraz chęć rozwoju w obszarze sprzedaży technicznej

 


Więcej o nas


Oferujemy poniższe benefity:

  • Elastyczne godziny pracy
  • Dostęp do platformy e-learningowej
  • Karta Multisport
  • Udział w imprezach firmowych i innych wydarzeniach


Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach. Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.


*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.


We are committed to full transparency and compliance with all legal requirements, ensuring that every candidate knows exactly what to expect at each stage of the recruitment process. Once the process is successfully completed, we will share detailed information about financial conditions and benefits with the selected candidate. Before signing the contract, you will receive all remaining details of the offer, giving you the time and space to review everything carefully.


*Applicable only for Poland location, in accordance with local law regulations.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Part time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Entry Level
Función laboral Intern
Contrato Casual (Fixed Term) (Seasonal)
Fecha de publicación 2026-10-20
Número de referencia R0121770

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.