Selecciona tu región e idioma

Menú

At Grid & Power Quality Solutions and Service business at Hitachi Energy in Europe (HBUEU), Inclusion drives our culture of innovation and collaboration. Our leading technology and strong market position enable us to achieve growth targets in the energy transition across current and growing market segments such as hydrogen, data centers and e-mobility. 


Vďaka dlhodobým zákazkám rastieme – a práve teraz potrebujeme posilniť náš tím!

Máme potvrdené projekty na roky dopredu a záujem o naše riešenia neustále stúpa. Každý nový kontrakt je dôkazom kvality našej práce, a aby sme dokázali pokryť rastúci dopyt, hľadáme šikovných inžinierov, ktorí chcú pracovať na medzinárodných projektoch, moderných technológiách a prispieť k rozvoju energetiky budúcnosti.
Ak hľadáte stabilitu, profesionálny rast a prácu, kde sa skutočne počíta každá skúsenosť a precízne technické riešenie, môžete byť práve vy tou posilou, ktorú potrebujeme.

Hľadáme inžiniera so skúsenosťami v projektovaní systémov riadenia, merania, ochrán a vlastnej spotreby elektrických staníc VVN. V tejto pozícii budete koordinovať inžiniering na projektoch v elektrických prenosových sústavách, obnoviteľných zdrojov energie a dátových centier na celosvetovom trhu. Budete mať zodpovednosť za efektivitu pri ich realizácii, projektové náklady, zmluvne dojednané špecifikácie, štandardy kvality a bezpečnostné požiadavky.


Úlohy:

  • Navrhujete inžinierske riešenia, vrátane elektrických schém a výpočtov podľa zmluvnej špecifikácie a technických noriem. Zodpovedáte za projekčné riešenia a kontrolu dizajnu, objasňujete potenciálne problémy a poskytujete riešenia.
  • Pripravujete prehľadové výkresy, schémy AC/DC napájania, blokovania, zoznamy káblov, svoriek, nastavenie ochrán v súlade so špecifikáciami a normami.
  • Vypracovávate podrobný rozpis materiálu pre výberové konanie alebo realizáciu.
  • Navrhujete výpočet dimenzovania batérií, nastavenia ochrán, dimenzovania prístrojových transformátorov.
  • Vypracovávate technické špecifikácie sekundárnych zariadení elektrickej stanice a preverujete dodávateľské výkresy.
  • Riešite technické otázky od klienta alebo realizačného tímu a poskytujete im riešenia.
  • Poskytujete podporu projektovému manažmentu, vrátane definície rozsahu dodávky podľa technických zmlúv, obstarávania zariadení, dodatkov k objednávke a dodržiavania harmonogramov projektov.
  • Činnosti a stav projektu pravidelne hlásite manažérovi oddelenia. Technické rozhodnutia o projekte koordinujete s projektovým manažérom inžinieringu.
  • Uplatňujete základné hodnoty Hitachi Energy o bezpečnosti a integrite, čo znamená že preberáte zodpovednosť za svoje činy a zároveň dbáte o bezpečnosť a integritu svojich kolegov a firmy.


Požiadavky na zamestnanca

  • Vysokoškolské vzdelanie (bakalárske, magisterské, postgraduálne) v odbore ELEKTROTECHNIKA alebo ENERGETIKA
  • Angličtina - Pokročilí (B2)- Nemecký jazyk je vítaný (nie je povinný)
  • Skúsenosti na podobnej pozícii - minimálne 5 rokov - podmienkou
  • Pro - zákaznícky prístup, komunikácia a medziľudské zručnosti
  • Znalosť CAD/CAE aplikácií AutoDesk. MicroStation je výhodou.
  • Porozumenie plánovania projektu a vzájomných vzťahov v rámci stavebného projektu.
  • Skúsenosti s výstavbou alebo uvádzaním energetických stavieb do prevádzky.


Zamestnanecké výhody, benefity

  • Práca v medzinárodnej spoločnosti so silným zázemím,
  • Flexibilný pracovný čas,
  • 3 dni sick leave,
  • MultiSport karta
  • Ročný bonus v závislosti od splnenia cieľov,
  • Možnosť ďalšieho odborného a osobnostného rozvoja a školení,
  • Účasť na školeniach pre vyššie spomínané zariadenia a systémy v školiacich strediskách Hitachi,
  • Možnosť kariérneho rastu v rámci regiónu,
  • Finančný príspevok na stravu nad rámec zákona
  • Príspevok na rekreáciu
  • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Občerstvenie na pracovisku
  • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri životných jubileách
  • Finančná odmena pri pracovných jubileách
  • Finančná odmena za odporúčanie nového kolegu
  • Finančný príspevok za darovanie krvi
  • Finančná odmena pre vedúcich a oponentov záverečných bakalárskych/diplomových prác


Mzdové podmienky (brutto)

2600 EUR/mesiac

Plus ročný bonus 15%. Uvedená výška hrubej mesačnej mzdy je najnižšou hranicou. Reálna výška mzdy bude nastavená na základe skúseností kandidáta a bude upresnená na osobnom pohovore.

Ubicación Kosice, Kosice, Slovakia;
Bratislava, Bratislavsky kraj, Slovakia
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-22
Número de referencia R0116042

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.