Selecciona tu región e idioma

Menú

Factory IT Service Delivery Manager (SDM) - Pindamonhangaba

A Oportunidade


Buscamos um(a) IT Service Delivery Manager (SDM) para a nova planta de Pindamonhangaba, responsável por garantir a entrega e sustentação dos serviços, infraestrutura e aplicações de TI da operação. O profissional atuará como principal interlocutor entre a área de TI e o negócio, liderando a equipe local de TI, gerenciando fornecedores, coordenando chamados e escalonamentos, identificando novas demandas e melhorias, e assegurando a qualidade, eficiência e satisfação dos usuários com os serviços de TI. Além disso, será responsável por garantir que os processos e procedimentos de TI estejam alinhados aos objetivos da organização.


Dinâmica de Integração Fabril:


Esta vaga é para trabalhar presencialmente em Pindamonhangaba, contudo, como se trata do início de uma nova planta nesta região, toda a fase inicial de integração, alinhamento de processos globais e imersão cultural ocorrerá na nossa unidade de Guarulhos/SP. Essa etapa em Guarulhos acontecerá por período determinado até a conclusão das obras e liberação da fábrica de Pindamonhangaba, exigindo disponibilidade para essa dinâmica inicial de atuação na matriz.


Como você causará impacto


  • Liderar a equipe de TI da fábrica, assegurando a disponibilidade dos recursos, o desenvolvimento da equipe e a qualidade dos serviços prestados.
  • Atuar como principal ponto de contato entre a planta, fornecedores de TI e equipes globais de suporte.
  • Gerenciar chamados, incidentes, escalonamentos e suporte técnico, garantindo o cumprimento dos níveis de serviço.
  • Garantir o funcionamento, manutenção e evolução da infraestrutura tecnológica e dos sistemas da unidade.
  • Assegurar a governança de TI, a segurança da informação e a resposta inicial a incidentes de cibersegurança.
  • Captar, priorizar e gerenciar demandas de tecnologia das áreas de negócio, transformando necessidades em soluções de TI.
  • Liderar projetos de implantação, melhoria e expansão de sistemas, infraestrutura e serviços de tecnologia.
  • Gerenciar ativos de TI e OT (Tecnologia Operacional), incluindo conectividade de máquinas industriais e integração com a rede corporativa.
  • Planejar e controlar o orçamento de TI da unidade, gerenciando fornecedores, contratos e custos operacionais.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.


Requisitos


  • Graduação em Ciência da Computação, Engenharia ou área correlata, ou sólida experiência em Sistemas de Informação.
  • Experiência em posições de liderança ou gestão de equipes.
  • Inglês fluente para interação com equipes e stakeholders globais.
  • Vivência em gestão de projetos complexos de alcance internacional.
  • Conhecimento em gestão e melhoria de processos, BPM e mapeamento de fluxo de valor (Value Stream Mapping).
  • Experiência em ambientes industriais/manufatura e gestão de mudanças será um diferencial.
  • Capacidade de atuar com múltiplos stakeholders, resolver problemas complexos e gerenciar operações de TI em ambiente fabril.
  • Conhecimento de ferramentas e metodologias como SAP S/4HANA, Azure, ServiceNow, Analytics/BI, ITIL, Lean Six Sigma, COBIT e Gestão de Projetos (tradicional e ágil).
  • Disponibilidade: Residir ou ter fácil acesso a Pindamonhangaba/SP, com total disponibilidade para realizar o período de integração presencial na unidade de Guarulhos/SP.

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!


Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Management
Función laboral IT, Telecom & Internet
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-26
Número de referencia R0138347

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.