Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Assembler bist du für die fachgerechte Montage und Verdrahtung von Modulen und Anlagen verantwortlich. Dabei arbeitest du anhand von Konstruktionszeichnungen, Schemata und detaillierten Arbeitsanweisungen und stellst sicher, dass unsere Produkte den hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Du arbeitest je nach Produktionsauftrag in kleinen Teams, im Werkstattbetrieb oder in der Linienmontage. Zudem bringst du deine Erfahrung ein, unterstützt neue Mitarbeitende bei der Einarbeitung und trägst zu einem effizienten und reibungslosen Produktionsablauf bei.

 

 

 

Das kannst du bewirken

  • Fachgerechte Montage und Verdrahtung von Modulen und Anlagen gemäss Konstruktionszeichnungen, Schemata und detaillierten Arbeitsanweisungen
  • Ausführung der Produktionsaufträge unter Einhaltung der vorgegebenen Qualitäts- und Sicherheitsstandards
  • Zusammenarbeit in 2er- und 3er-Teams bei gemeinsamen Produktionsaufträgen sowie im Werkstattbetrieb, in der Linienmontage oder an Einzelarbeitsstationen
  • Sicherstellung einer sorgfältigen und qualitativ hochwertigen Ausführung der Montage- und Verdrahtungsarbeiten
  • Unterstützung neuer Mitarbeitender und temporärer Arbeitskräfte durch Weitergabe von Wissen und praktische Anleitung
  • Aktive Mitarbeit an einem effizienten Produktionsablauf sowie zuverlässige Umsetzung der anfallenden Aufgaben

 

 

 

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene Ausbildung als Automatiker/in EFZ oder mehrjährige Berufserfahrung als Fachkraft im Bereich Elektroschrankbau, vorzugsweise in der Industrie oder auf Baustellen
  • Technisches Verständnis und die Fähigkeit, Konstruktionszeichnungen, Schemata und Arbeitsanweisungen sicher zu lesen und umzusetzen
  • Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein
  • Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Freude an der Zusammenarbeit in kleinen Produktionsteams
  • Gute EDV-Kenntnisse von Vorteil
  • Fliessende Deutschkenntnisse sowie Bereitschaft, bei Bedarf Überstunden zu leisten

 

 

 

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwartet dich ein modernes Arbeitsumfeld, ein starkes Team und die Möglichkeit, aktiv an zukunftsorientierten Lösungen mitzuwirken.

Ubicación Turgi, Aargau, Switzerland;
Seon, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-03
Número de referencia R0149964

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.