Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy refuerza vínculos con la industria minera

Features | Santiago de Chile, Chile | 23.05.2025 | 3 min read

El Gerente General de la compañía en Chile, Mauricio Mazuela, destacó la instancia de relacionamiento y recalcó el compromiso de Hitachi Energy con el desarrollo de una infraestructura eléctrica más robusta y sostenible para generar certezas en la producción.

“Liderando con el ejemplo en infraestructura eléctrica” (Leading from the front on electric infrastructure) se denominó el panel que protagonizó Mauricio Mazuela, Gerente General de Hitachi Energy Chile, en el contexto de una nueva versión de la conferencia internacional The Electric Mine 2025, realizada por primera vez en nuestro país, en Centro Parque Conference Centre.

El ejecutivo, junto con mencionar la importancia de la conferencia como plataforma global clave para relacionar a las empresas involucradas en la transición hacia un futuro con cero emisiones netas, destacó los aspectos estratégicos de la cita. “The Electric Mine ofrece muchas instancias para generar sinergias y colaboración. Acá están las empresas más grandes y todos tienen un compromiso con la calidad que ofrece Hitachi Energy; así que es una mezcla perfecta”, afirmó.

Mazuela además subrayó el rol que juega la compañía en Chile, con “una de las bases instaladas con mayor presencia en la electrificación nacional”, resaltando el compromiso de Hitachi Energy con el desarrollo de una infraestructura eléctrica más robusta; “prueba de ello es la inauguración de nuestro sistema de monitoreo remoto, en línea con el compromiso de cuidar nuestra base instalada, e incluso la de otros fabricantes”, afirmó.

Al respecto, Jorge Piñeros, Transformer Application Engineering Manager HUB SAM de Hitachi Energy, añadió que la relación entre las partes se fortalece aún más cuando se alinean los objetivos. “Hitachi Energy tiene un reto y una responsabilidad con el segmento de la minería, en el sentido de poder aportar a través de la tecnología productos alineados con los objetivos de sostenibilidad de las empresas”, dijo.

Y advirtió que en esta versión de The Electric Mine se pudo palpar el fuerte compromiso de la empresa con la digitalización de la industria minera, “lo que permite optimizar la operación, mejorar la condición de mantenimiento y estado de salud de los equipos, y alcanzar una línea de producción más confiable”.

Sostenibilidad y confianza

En el stand, Ricardo Nakamura, Electromobility Tracking Manager de Hitachi Energy, presentó algunas de las soluciones que ofrece la compañía y que, entre otras, cumplen con el objetivo de generar mayores certezas en la industria. “El suministro de energía en la minería es un tema muy importante, y los equipos de Hitachi Energy de alta tensión y transformadores logran este concepto de sostenibilidad y confiabilidad que se necesita”, dijo.

Entre las soluciones, Nicolás Espinoza, Power Quality Segment Manager de Hitachi Energy, mencionó Statcom, un compensador estático de potencia reactiva (D-STATCOM), que se utiliza para mejorar la calidad de la energía en sistemas de distribución de energía eléctrica. En particular, explicó que “Statcom ayuda a regular la tensión, compensar la potencia reactiva y mejorar el factor de potencia, lo que es especialmente importante en redes con cargas no lineales o variables”.

El ejecutivo, quien participó en una de las charlas de cierre junto a Jorge Cuturrufo Superintendente de Energía, Transmisión y Last Drive de Antofagasta Minerals, destacó al PCS 6000 STATCOM, paquete de sistemas de energía eficiente diseñado específicamente para conectarse a redes con alta demanda, y el SVC Light, particularmente útil, por ejemplo, para respaldar redes débiles y mejorar el rendimiento de grandes granjas eólicas con condiciones de red variables y de redes con un gran porcentaje de carga de aires acondicionados en climas cálidos y húmedos.

Contactos

Photo of
Ana Carolina Monier

Regional Marketing Manager
Central & South America
Corporate

Photo of
Angelica Concha

Country Communications Manager | Chile