Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores para ferrocarril

La rápida urbanización, la creciente demanda de movilidad y el exceso de emisiones de CO 2 se están desarrollando rápidamente. Nunca ha sido tan importante proporcionar soluciones de transporte eficientes y fiables, con menor consumo de energía y mayor productividad al menor coste de propiedad. Nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus demandas de movilidad en ferrocarril, tierra, agua y aire, sin consumir la tierra.

Más seguro, más ecológico, consume menos.
 

El futuro del transporte: hacia una visión neutral en carbono

La demanda global de transporte está creciendo rápidamente, en donde, en función de las tendencias actuales dadas, las actividades de transporte de pasajeros y carga serán más del doble para 2050. Este crecimiento conlleva una mayor demanda de energía, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) y contaminantes atmosféricos. Los viajes en tren han sido bien equiparados con un mundo que se está volviendo más urbanizado. 

Dado que el ferrocarril se encuentra entre el modo de transporte más eficiente desde el punto de vista energético para fletes y pasajeros, la gran dependencia de la electricidad hace que el sector ferroviario sea el modo de transporte más diverso desde el punto de vista energético.

Junto con Hitachi Energy y anclados por nuestra misión, el propósito de ayudar a nuestros clientes a satisfacer su demanda de movilidad con ferrocarriles ecológicos, seguros, confiables y eficientes con bajos costos operativos. Así es como lograremos una transición energética sostenible, a nivel mundial.

 

Fuente de los datos del tren: IEA - El futuro del ferrocarril

75%

del transporte ferroviario de pasajeros está electrificado

50%

del transporte ferroviario de carga está electrificado
La electrificación permite la movilidad ferroviaria

Por qué Hitachi Energy para ferrocarriles

Líder mundial
Proveedor global de componentes para la mayoría de los integradores de sistemas ferroviarios y metropolitanos del mundo, EPC y operadores de redes eléctricas
Ingresos
> 100 MUSD/año en transformadores de infraestructura ferroviaria a nivel mundial
 
16 fábricas
Huella global para la fabricación de transformadores de tipo seco y llenos de líquido para infraestructuras ferroviarias
 
Completar la cartera
La cartera más amplia de transformadores secos y líquidos para admitir más de 15 aplicaciones de productos
> 5000 unidades en operaciones 
La base instalada más grande de transformadores de infraestructura ferroviaria en funcionamiento en todo el mundo

Nuestra cartera ferroviaria

Transformadores de infraestructura ferroviaria, o transformadores ferroviarios, se utilizan en los sistemas de red ferroviaria y metro por muchas razones: reducen la tensión de una red de alimentación de HV a un nivel adecuado para alimentar los conductores catenarios del tren de CA a 50 o 60 Hz, recogen la corriente de retorno de los rieles al conductor de retorno del sistema de red ferroviaria, se utilizan para alimentar las terminales convertidoras para suministrar energía a las tuberías de CC o a las tuberías a 16.7 o 25 Hz, se utilizan para alimentar redes auxiliares (con fines de iluminación, para calentar los vagones cuando el tren está estable, o para calentar o alimentar algunos puntos críticos del ferrocarril), y pueden utilizarse como transformadores de aislamiento para aislar las redes de CA de las corrientes de fuga de CC causadas por los rieles de CC cuando están cerca de los rieles de CA.

Transformadores de refuerzo

Los transformadores de refuerzo de Hitachi Energy se utilizan en alimentadores catenarios de CA de ferrocarril eléctrico para recolectar la corriente de retorno de los rieles y la tierra al conductor de retorno. Haga clic para obtener más información.
power plant engineer for substation

Autotransformadores alimentadores de línea de CA

La tarea de los autotransformadores a lo largo de la línea catenaria es equilibrar los voltajes entre la catenaria y la tierra, y el conductor de fase negativa y la tierra, y luego distribuir la corriente de retorno uniformemente entre las dos fases.

Alimentador de línea de CA sin autotransformador

Más información

Más información

power plant engineer for substation

Transformadores auxiliares

Transformadores auxiliares compactos diseñados por Hitachi Energy para fines de iluminación, calentamiento de vagones de tren o producción de auxiliares monofásicos para suministro de seguridad.

Transformadores de aislamiento

Los transformadores de aislamiento son transformadores especiales que aíslan las redes de CA de las corrientes de fuga de CC causadas por los rieles de CC cerca de los rieles de CA. Haga clic para obtener más información.

Noticias y eventos relacionados

Part of categoryPress Release
innovative oil-free and plug-and-play traction transformers

Hitachi Energy launches innovative oil-free and plug-and-play traction transformer

Hitachi Energy announced the launch of its innovative oil-free traction transformer RESIBLOC® Rail, with integrated cooling system at InnoTrans at the Berlin.
21-09-2022 | 3 min read
Part of categoryCustomer Story

Scott Transformers to strengthen the Indian Railways power system

Strengthening the power supply system in railways