Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Renovación

La vida útil del transformador es larga y puede extenderse siempre que el transformador se mantenga adecuadamente.

El mantenimiento preventivo en la fábrica de un transformador reduce el estrés del envejecimiento, restablece las resistencias de cortocircuito y mejora la resistencia dieléctrica. Un transformador bien mantenido reduce el costo operativo y mejora la confiabilidad.

La rehabilitación tiene como objetivo restaurar los componentes clave del transformador a un estado lo más cercano posible a “lo más nuevo” mediante la realización de acciones de renovación y reemplazo sin reemplazar componentes importantes como los bobinados o el núcleo. Para maximizar la vida técnica de los activos, esta renovación o revisión puede ser una acción intermedia cuando aún no se ha producido ninguna falla, pero el envejecimiento de la unidad ha alcanzado una etapa en la que la confiabilidad continua del transformador es inaceptable.

productImage.imageAlt

Alcance del trabajo

Al recibir el transformador en la fábrica, se realizará una inspección visual y un control eléctrico para identificar qué medidas de rehabilitación se tomarán, así como para proporcionar una fecha de entrega. A la espera de la causa raíz y las acciones acordadas tomadas, la parte activa se desenmascarará e inspeccionará.

Después de la actualización/el servicio de piezas nobles, accesorios y otros equipos auxiliares, la pieza activa se seca y se reemplaza en el tanque, que se rellena con aceite y se realiza una prueba de alto voltaje. Después de la prueba de aceptación de fábrica, el transformador recientemente revitalizado está listo para entregarse de vuelta a su propietario.

Si se solicita, Hitachi Energy puede, por supuesto, atender el transporte de la unidad de ida y vuelta desde el sitio.

La rehabilitación no reemplazaría los devanados o el núcleo, sino que rejuvenecería el transformador que realiza la renovación en, por ejemplo, enfriadores, radiadores, respiraderos, bombas y válvulas, proporcionaría servicios como la reempaquetación, inspección y re-abrazadera de conexiones, filtración de aceite, revisión del cambiador de tomas, o limpiaría, volvería a apretar y secaría la pieza activa. Todo se concluye realizando las pruebas adecuadas.

Categorías de productos relacionados

Reparaciones en el sitio

Hitachi Energy ofrece reparaciones en el sitio para llevar la configuración de la fábrica de transformadores al sitio de trabajo con el servicio TrafoSiteRepair, que se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller.

Actualizaciones de componentes del transformador

Las actualizaciones de componentes de transformadores se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos.

Renovación del transformador

Hitachi Energy ofrece servicios de renovación para cubrir la rehabilitación de transformadores y la extensión de la vida sostenible para avanzar en un futuro energético sostenible para todos.

Actualizar, reparar y extender

Hitachi Energy ofrece soluciones personalizadas para prolongar la vida útil de sus transformadores.

Más información

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo