Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Press Release Zurich, Switzerland 30-03-2023

5 min read

Hitachi Energy und Petrofac sichern wegweisenden Offshore-Wind-Rahmenvertrag im Wert von etwa 13 Milliarden Euro

2GW offshore platform. Photo courtesy of TenneT 2GW offshore platform. Photo courtesy of TenneT
  • Grösster Rahmenvertrag in der Unternehmensgeschichte von Hitachi Energy, der eine langfristige Kapazitätserweiterung zur Beschleunigung der Energiewende ermöglicht.
  • Komplementäre Technologien und Expertise unterstützen den Ausbau der Offshore-Windkapazität von TenneT im deutschen und niederländischen Sektor der Nordsee.

Hitachi Energy, ein globaler Technologieführer, der sich für eine nachhaltige Energiezukunft für alle einsetzt, und Petrofac, ein führender internationaler Dienstleister für die Energiebranche, wurden von TenneT, dem niederländisch-deutschen Übertragungsnetzbetreiber, ausgewählt, um mehrere Offshore- und Onshore-HGÜ-Konverterstationen und die dazugehörige Infrastruktur zu liefern, um die Integration grosser Mengen an erneuerbaren Energien in die europäischen Stromnetze zu beschleunigen.

Hitachi Energy und Petrofac erhielten den Zuschlag für den mehrjährigen Rahmenvertrag als Teil des ehrgeizigen „2GW-Programms“1 für Offshore-Windenergie von TenneT, das auf der von Hitachi Energy entwickelten Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Technologie (HGÜ-Technologie) basiert.

Die Vereinbarung beinhaltet eine anfängliche Verpflichtung über sechs rekordverdächtige Systeme zur Integration erneuerbarer Energien, von denen fünf Offshore-Windparks an das niederländische Netz und das sechste an das deutsche Netz anschliessen werden. Jedes dieser Anschlusssysteme hat eine Leistung von 2 Gigawatt (GW) auf einer Spannungsebene von 525 Kilovolt (kV) – eine Weltneuheit für Offshore-Wind.

Dieser wegweisende Rahmenvertrag ist der bisher grösste für Hitachi Energy. Er bestätigt, wie der innovative Einsatz hochmoderner Technologien in Verbindung mit neuen Geschäftsmodellen die Umstellung auf grüne Energie in der erforderlichen Grösssenordnung ermöglicht. Der neue Ansatz mit dem Rahmenvertrag ermöglicht es Hitachi Energy und Petrofac, im Voraus zu planen und ihre Belegschaft und ihre Produktionskapazitäten rechtzeitig zu erhöhen, sowie Mitarbeitende mit den in der Branche erforderlichen Fähigkeiten auszubilden und gleichzeitig Synergien zwischen aufeinanderfolgenden Projekten zu nutzen, um die Inbetriebnahmetermine einzuhalten.

Hitachi Energy wird seine HVDC Light®-Konverterstationen liefern, die auf den Offshore-Plattformen Wechselstrom in Gleichstrom und in den Onshore-Konverterstationen Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Petrofac übernimmt Engineering, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI – Engineering, Procurement, Construction and Installation) der Offshore-Plattformen und Elemente der Onshore-Konverterstationen. 

Der erste Auftrag aus diesem Rahmenvertrag für das Projekt Ijmuiden Ver Alpha wurde mit sofortiger Wirkung vergeben. Der zweite, Nederwiek 1, wird voraussichtlich später im Jahr vergeben werden. Der Rahmenvertrag umfasst auch die Projekte Doordewind 1, Doordewind 2, Nederwiek 3 und LanWin5 , die voraussichtlich über einen Zeitraum von 2024 bis 2026 vergeben werden.

„Dieses innovative Geschäftsmodell stellt die Weichen für die Integration eines grossen Teils der Offshore-Windenergie und macht die Zukunft sichtbar. Tatsächlich stellen wir bereits Mitarbeitende ein, um unsere globale Lieferkapazität zu erweitern und sowohl diese, als auch andere Aufträge effektiv zu realisieren“, sagte Niklas Persson, Managing Director des Geschäftsbereichs Grid Integration von Hitachi Energy. „Wir sind stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein, und zusammen mit unserem Partner Petrofac setzen wir den Massstab für den grossflächigen und schnellen Einsatz von Offshore-HGÜ-Technologie.“

„Die heutige Ankündigung stellt einen spannenden nächsten Schritt in der Zusammenarbeit von Petrofac und Hitachi Energy dar. Wir haben uns bereits wichtige Ressourcen und die erforderlichen Werftkapazitäten gesichert, um die ersten beiden Projekte des bahnbrechenden Programms von TenneT voranzutreiben“, sagte Sami Iskander, Group Chief Executive von Petrofac. „Durch die Kombination der branchenführenden EPCI-Expertise von Petrofac und der bewährten Technologie von Hitachi Energy freuen wir uns darauf, TenneT dabei zu unterstützen, größere und effektivere Windparks zu verbinden, um Millionen europäischer Haushalten mit erschwinglicher, sauberer Energie zu versorgen.“

„TenneT hat das technische Know-how, die Größe und die geografische Lage, um Windenergie aus der Nordsee anzuschliessen. Dies ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte des Jahrhunderts; die grüne Transformation des Energiesystems ist der Schlüssel für die Dekarbonisierung der Industrie“, sagte Tim Meyerjürgens, Chief Operating Officer von TenneT. „Gemeinsam mit unseren Marktpartnern sind wir sehr stolz, einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Gemeinsam sichern wir eine entscheidende Beschleunigung des Offshore-Netzausbaus und stellen die Weichen für die zukünftige europäische Energielandschaft.“

“"Der neue langfristige Ansatz geht Hand in Hand mit einem grundlegenden Wertewandel hin zu einer starken Partnerschaft. Dieser Ansatz ermöglicht beiden Seiten mehr Flexibilität, technologischen Fortschritt und Planungssicherheit", so Marco Kuijpers, Director Large Projects Offshore von TenneT. „Das kommt allen Parteien zugute und sichert Beschäftigung, Wachstum und die Stärkung der Lieferketten. Wir sehen schon jetzt, dass unsere Partner in zusätzliche Ressourcen und Anlagen investieren.“ 

Hitachi Energy und Petrofac begannen ihre Zusammenarbeit im Juni 2022, um gemeinsame Netzintegrations- und damit verbundene Infrastrukturlösungen bereitzustellen, um das 2-GW-Programm von TenneT zu unterstützen.2

Im selben Jahr einigten sich Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Belgien darauf, bis 2030 zusammen mindestens 65 Gigawatt Offshore-Windenergie zu installieren, wie dies mit der zwischenstaatlichen Erklärung von Esbjerg angekündigt wurde.3 Mit 40 Gigawatt entfallen fast zwei Drittel dieser Kapazität auf TenneT, davon jeweils 20 Gigawatt im deutschen und im niederländischen Sektor der Nordsee. 

Über Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Energiezukunft für alle entwickelt. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit Kunden und Partnern sind wir Wegbereiter für Technologien und ermöglichen die digitale Transformation, die erforderlich ist, um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen Zukunft voranzutreiben. Wir entwickeln das Energiesystem der Welt weiter, um es nachhaltiger, flexibler und sicherer zu machen und gleichzeitig soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang zu bringen. Hitachi Energy verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und eine beispiellose installierte Basis in mehr als 140 Ländern. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigen wir etwa 40.000 Mitarbeitende in 90 Ländern und erwirtschaften ein Geschäftsvolumen von etwa 10 Milliarden US-Dollar. 
https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

Über Hitachi, Ltd.


Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, trägt zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität bei, indem es als Social Innovation Business Innovation durch Daten und Technologie vorantreibt. Hitachi konzentriert sich auf die Stärkung seines Beitrags zur Umwelt, die Widerstandsfähigkeit der geschäftlichen und sozialen Infrastruktur sowie auf umfassende Programme zur Verbesserung von Sicherheit und Schutz. Hitachi löst die Herausforderungen, mit denen Kunden und die Gesellschaft konfrontiert sind, in sechs Bereichen: IT, Energie, Mobilität, Industrie, Smart Life und Automobilsysteme durch seine proprietären Lumada-Lösungen. Die konsolidierten Einnahmen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2020 (das am 31. März 2021 endete) beliefen sich auf insgesamt 8.729,1 Milliarden Yen (78,6 Milliarden US-Dollar), mit 871 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 350.000 Mitarbeitenden weltweit. Weitere Informationen zu Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Über Petrofac

Petrofac ist ein führender internationaler Dienstleister für die Energiebranche mit einem vielfältigen Kundenportfolio, darunter viele der weltweit führenden Energieunternehmen.

Petrofac entwirft, baut, verwaltet und wartet Infrastrukturen für Öl, Gas, Raffinerien, Petrochemie und erneuerbare Energien. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, den sich entwickelnden Energiebedarf der Welt zu decken. Unsere vier Werte – motiviert, agil, respektvoll und offen – stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Die Kernmärkte von Petrofac liegen in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) sowie in der britischen Nordsee, wo wir eine lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz in Bezug auf sichere, zuverlässige und innovative Ausführung aufgebaut haben, die durch ein kostengünstiges und lokales Liefermodell untermauert sind, mit einem starken Fokus darauf Werte im Land zu schaffen. Wir sind in mehreren anderen wichtigen Märkten tätig, darunter Indien, Südostasien und den Vereinigten Staaten. Wir haben 8.000 Mitarbeitende in 31 Niederlassungen weltweit.

Petrofac ist an der Londoner Börse notiert (Symbol: PFC). Weitere Informationen finden Sie auf der Petrofac-Website unter www.petrofac.com

Medienkontakte

Media Relations

Hitachi Energy