Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Hitachi Energy passa a produzir no Brasil buchas de alta tensão com tecnologia livre de óleo para aplicação em transformadores sustentáveis

Press Release | Sao Paulo, Brazil | 22.09.2022 | 3 min read

Buchas com tensões de até 550kV feitas com tecnologia RIP são completamente secas e à prova de explosão para reduzir o impacto ambiental e aumentar a segurança

A Hitachi Energy, líder global em tecnologia para o setor de energia, traz ao mercado nacional uma nova solução para transformadores: as buchas AirRIP®ᶠˡᵉˣ com tecnologia Papel Impregnado com Resina (RIP) passam a ser produzidas no Brasil, primeiro país da América Latina a fabricar esse produto. A bucha terá mais que o dobro de capacidade em comparação com modelos produzidos até então, chegando a 550kV, além de oferecer maior segurança na sua utilização e reduzir riscos ambientais. A produção será centrada na fábrica de Guarulhos (SP) da Hitachi Energy.

A Bucha é o componente do transformador que transfere a tensão da linha para dentro do equipamento ou para o grid elétrico de forma segura, passando através da parede aterrada. As novas Buchas AirRIP®ᶠˡᵉˣ têm um grande foco em responsabilidade ambiental: por não possuírem óleo em sua construção, não apresentam risco de contaminação e vazamentos, uma vez que são fabricadas com resina, um material mais seco. Além disso, ao invés da porcelana, elas são produzidas com isolador polimérico (borracha de silicone). Outra característica relevante é que as buchas AirRIP®ᶠˡᵉˣ são mais compactas e mais leves, facilitando o transporte e a instalação em qualquer ângulo de inclinação. 

Além disso, as buchas AirRIP® são produzidas de forma personalizada para atender aos mínimos e específicos requisitos de cada projeto proposto. Com isso, a solução entregue é totalmente eficiente para as necessidades dos clientes, trazendo facilidade de instalação e atualização do produto.

“Essas soluções que estamos trazendo ao mercado brasileiro vêm para oferecer o que há de mais sofisticado, moderno e ecológico no que diz respeito a produtos para transformadores. As buchas do modelo AirRIP®ᶠˡᵉˣ trarão maior eficiência para alta tensão e entregarão desempenho superior em segurança e redução de manutenção recorrente, além de atenderem as necessidades dos nossos clientes em qualquer tipo de ambiente,” afirma, José Paiva, Country Manager da Hitachi Energy. 

Além disso, a Hitachi Energy também oferece o Ecossistema TXpertTM de código aberto, escalável e independente do fabricante para digitalização de transformadores. Projetado para impulsionar a inteligência orientada por dados e a tomada de decisões em sua operação e manutenção. O TXpert é construído com base nos mais de 100 anos de tecnologia pioneira da empresa e na sua capacidade de monitorar dados cruciais de transformadores em tempo real. Por meio de um algoritmo, é possível gerenciar o desempenho do equipamento e mostrar informações relevantes como temperatura, pressão, formação de gás, entrada de umidade, etc.

Por meio desses dados, é possível avaliar de forma precisa a saúde do equipamento e identificar o momento ideal para uma revisão. “Com essa tecnologia, a manutenção não é feita de tempos em tempos, seguindo uma cartilha, mas no momento preciso, evitando ações desnecessárias ou mesmo o risco de uma falha antes do período previsto de ajustes”, complementa José Paiva, Country Manager da Hitachi Energy. 

Este mais recente desenvolvimento da Hitachi Energy vem para reforçar o compromisso da empresa em expandir seu portfólio para soluções sustentáveis voltadas para transformadores e posicionar o Brasil como referência na América Latina, pois será o primeiro país da região a produzi-lo. 

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma empresa líder mundial em tecnologia que está desenvolvendo um futuro com energia sustentável para todos. Atende clientes nos setores de concessionária, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Junto com clientes e parceiros, é pioneira em tecnologias e possibilita a transformação digital necessária para acelerar a transição energética em direção a um futuro neutro em carbono. Está desenvolvendo o sistema mundial de energia para torná-lo mais sustentável, flexível e seguro equilibrando ao mesmo tempo o valor social, ambiental e econômico. A Hitachi Energy tem um histórico comprovado e uma base instalada inigualável em mais de 140 países. Sediada na Suíça, emprega cerca de 38.000 pessoas em 90 países e gera cerca de 10 bilhões de dólares em volumes de negócios. 

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
 

Sobre Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), com sede em Tóquio, Japão, contribui para uma sociedade sustentável com maior qualidade de vida, impulsionando a inovação através de dados e tecnologia como o Social Innovation Business. A Hitachi está focada em reforçar o seu contributo para o Ambiente, a Resiliência das Infraestruturas Empresariais e Sociais, bem como programas abrangentes para reforçar a Segurança & Proteção. Hitachi resolve as questões enfrentadas pelos clientes e pela sociedade em seis domínios: IT, Energia, Mobilidade, Indústria, Smart Life e Automotive Systems através das suas soluções Lumada. Os resultados consolidados da empresa para o exercício de 2020 (encerrado a 31 de março de 2021) totalizaram 8.729,1 mil milhões de ienes (78,6 mil milhões de dólares), com 871 subsidiárias consolidadas e cerca de 350.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações sobre Hitachi, visite o site da empresa em https://www.hitachi.com.

Contatos

Photo of
Marisa Rodrigues Moretti

Country Communications Manager, Hitachi Energy Brasil

Saiba mais