Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Hitachi Energy ganha contrato para atualizar sistema de alta tensão recorde mundial em transmissão de corrente contínua

Press Release | Zurich, Switzerland | 09.11.2023 | 4 min read

A estação conversora HVDC Garabi será atualizada com o avançado sistema de controle e proteção MACH™, prolongando a vida útil do sistema desse tipo mais poderoso do mundo.

A Hitachi Energy, líder global em tecnologia que está promovendo um futuro de energia sustentável para todos, anunciou hoje que ganhou um contrato para fornecer à Taesa, um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, uma ampla atualização da estação conversora de corrente contínua de alta tensão (HVDC) de Garabi. O link pode transmitir até 2.200 megawatts de eletricidade, tornando-se o sistema HVDC back-to-back(¹) mais poderoso do mundo.

Este pedido sublinha o compromisso da Hitachi Energy Service com parcerias confiáveis de longo prazo e se baseia em nosso histórico comprovado de fornecimento de soluções inovadoras e confiáveis de serviços de energia.

A estação conversora de Garabi viabiliza a troca de energia entre a Argentina e o Brasil, o que normalmente não é possível, pois o sistema elétrico da Argentina opera a 50 Hz e o do Brasil, a 60 Hz. O sistema de transmissão compreende 490 quilômetros de linhas aéreas de corrente alternada entre as subestações do norte da Argentina e do sul do Brasil e a estação conversora HVDC de Garabi, no Brasil, perto da fronteira.

A estação iniciou a operação comercial completa em 2000 e, após mais de 20 anos em operação, o sistema de controle e proteção será atualizado com a mais recente tecnologia MACH™, da Hitachi Energy, que fornece capacidade de cálculo inigualável e permite um alto grau de integração e manuseio para todas as funções de controle e proteção. Esta será a primeira atualização HVDC no Brasil e garantirá o fornecimento de eletricidade para o futuro, aumentando a confiabilidade e a disponibilidade.

“Nossos sistemas de transmissão têm ajudado a garantir energia no Brasil há décadas”, explica Niklas Persson, Diretor Administrativo de Grid Integration [U1] da Hitachi Energy. “Estamos orgulhosos de apoiar a Taesa, ao fornecer o nosso sistema de ponta para controle de HVDC e soluções Hitachi Energy Service, tornando o link ainda mais seguro. Com base em quase 70 anos de experiência, nossos serviços estenderão a vida útil do sistema e melhorarão sua disponibilidade e confiabilidade”.

“Nossa missão é conectar o Brasil com energia elétrica segura e confiável, gerando valor para a sociedade e transmitindo energia com excelência e qualidade”, afirma Emmanuel Pasqua de Moraes, Gerente Executivo de Planejamento e Engenharia de Expansão da Taesa. “Interconexões transfronteiriças como Garabi são uma parte fundamental dessa missão, e este sistema HVDC da Hitachi Energy é uma parte importante para garantir energia ao Sistema Interligado Nacional brasileiro, com conexões internacionais aumentando a segurança energética do nosso sistema”.

Os sistemas HVDC são comumente usados para transmissão e troca de eletricidade em grande escala e em grandes distâncias entre duas estações conversoras HVDC, mas a estação conversora HVDC de Garabi é um sistema back-to-back em um único local(¹). As estações back-to-back utilizam a sofisticada controlabilidade digital de um sistema HVDC para gerenciar com precisão o fluxo e as propriedades do fornecimento de eletricidade, proporcionando muitos benefícios para o controle e a estabilidade da rede.

 

Nota aos editores:

A solução HVDC da Hitachi Energy combina experiência líder mundial em válvulas conversoras HVDC, a plataforma de controle digital MACH™(²), transformadores conversores de potência e quadros de distribuição de alta tensão, bem como estudos de sistemas, projeto e engenharia, fornecimento, supervisão de instalação e comissionamento.

HVDC Light® é uma tecnologia conversora de fonte de tensão desenvolvida pela Hitachi Energy, que foi lançada há mais de 25 anos. É a tecnologia preferida para muitas aplicações de rede, incluindo interconexão de países, integração de energias renováveis e conexões power-from-shore para instalações de produção offshore. As características definidoras do HVDC Light incluem estações conversoras exclusivamente compactas e perdas elétricas excepcionalmente baixas.

A Hitachi Energy foi pioneira na tecnologia HVDC comercial há quase 70 anos e entregou mais da metade dos projetos HVDC do mundo. Hoje, temos a maior base instalada de HVDC do mundo.

A Hitachi Energy Service reconhece que a transição energética começa com a infraestrutura existente. Aproveitando nosso século de experiência e especialização, nossas equipes dedicadas oferecem soluções de serviço excepcionais que cobrem todo o ciclo de vida de seus ativos, garantindo operações resilientes. Oferecemos consultoria especializada em cada estágio do processo em todo o portfólio, atendendo às necessidades presentes e futuras para ajudar os clientes a alcançar um futuro energético sustentável e seguro.

Sobre a Hitachi Energy


A Hitachi Energy é uma empresa líder mundial em tecnologia que está desenvolvendo um futuro com energia sustentável para todos. Atende clientes nos setores de concessionária, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Junto com clientes e parceiros, é pioneira em tecnologias e possibilita a transformação digital necessária para acelerar a transição energética em direção a um futuro neutro em carbono. Está desenvolvendo o sistema mundial de energia para torná-lo mais sustentável, flexível e seguro, equilibrando ao mesmo tempo o valor social, ambiental e econômico. A Hitachi Energy tem um histórico comprovado e uma base instalada inigualável em mais de 140 países. Sediada na Suíça, emprega cerca de 40.000 pessoas em 90 países e gera cerca de 10 bilhões de dólares em volumes de negócios.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
 

Sobre a Hitachi, Ltda.


A Hitachi impulsiona os Negócios de Inovação Social, criando uma sociedade sustentável com dados e tecnologia. Nós vamos solucionar os desafios de clientes e da sociedade com as soluções Lumada alavancando TI, OT (Tecnologia Operacional) e produtos, sob a estrutura de negócios de Sistemas e Serviços Digitais, Energia Verde e Mobilidade, Indústrias Conectivas e Sistemas Automotivos. Impulsionados pela sustentabilidade, digital e inovação, visamos o crescimento por meio da colaboração com nossos clientes. As receitas consolidadas da empresa para o ano fiscal de 2021 (encerrado em 31 de março de 2022) totalizaram 10.264,6 bilhões de ienes (US$ 84.136 milhões), com 853 subsidiárias consolidadas e aproximadamente 370.000 funcionários em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Hitachi, visite o site oficial da empresa. 

Contacts

Photo of
Marisa Rodrigues Moretti

Country Communications Manager, Hitachi Energy Brasil