Meet Our People: Anderson Lima, Power Consulting no Brasil
Meet Our People | 15.07.2025 | 4 min read
Meet Our People | 15.07.2025 | 4 min read
Meu interesse por engenharia surgiu do meu gosto por matemática. Eu realmente gostava de brincar com números quando era criança! Me tornei engenheiro para entender como o mundo funciona. Eu sabia que a ciência podia explicar, por exemplo, por que o céu é azul, como a eletricidade energiza os sistemas e por que os raios acontecem. Gosto do aspecto multidisciplinar da engenharia; é matemática, física e química reunidas em uma só área.
Comecei na Hitachi Energy em 2010. Passei a primeira década da minha carreira focado em projetos elétricos e mecânicos de subestações. No final de 2019, fiz a transição para a equipe de Power Consulting. Estou baseado em Guarulhos, no estado de São Paulo, Brasil, que é de onde eu sou.
Uma das coisas que gosto na minha cidade é que ela me permite me envolver totalmente em uma das minhas paixões: a música! Toco baixo em três bandas diferentes. Uma toca música brasileira com um pouco de soul e blues. Outra banda toca rock clássico, e a terceira é um tributo ao Sepultura (thrash metal brasileiro).
Brasil único e interconectado
Quando entrei para o time de Power Consulting, ajudei a otimizar instalações por meio de estudos de sistemas. Realizei simulações e modelos para analisar como diferentes fenômenos, como uma descarga atmosférica ou uma linha de transmissão que se abre durante a operação afetariam um sistema de energia. Modelamos diferentes cenários usando um software especializado que desenvolvemos, o que nos ajudou a determinar coisas como: quais materiais usar, qual o tamanho e o comprimento dos cabos etc.
A precisão desses parâmetros é especialmente crucial no Brasil. Nossa rede elétrica é bastante única! Somos muito mais interconectados do que a maioria das outras partes do mundo. Dos nossos 27 estados, apenas um ainda não está interligado eletricamente. Se houver uma queda de energia no sul do país, é possível transferir energia de outro lugar para preencher temporariamente essa lacuna. É possível, mas não necessariamente fácil, dado o nosso tamanho.
Essa interconexão também significa que o Brasil possui muitas regras para garantir que sua infraestrutura energética continue funcionando adequadamente. Meus colegas e eu sempre precisamos analisar nossas descobertas para ver como um problema ou solução em uma região afetará outras regiões. Ao projetarmos sistemas, devemos considerar o país como um todo; nossas soluções devem sempre funcionar em toda a rede.
Dependência de fontes renováveis
Nosso cenário energético também é único, com quase 90% da nossa energia vindo de fontes renováveis como hidrelétrica, eólica e solar. A Hitachi Energy está na vanguarda da transição energética, e isso é muito evidente no Brasil, que atualmente possui onze grandes projetos de hidrogênio verde em andamento — e a Hitachi Energy está envolvida em nove deles! Tenho orgulho de que a empresa que trabalho e a minha equipe ajudam a transformar a forma como o mundo armazena e utiliza energia.
A energia renovável pode ser armazenada para uso posterior, como o hidrogênio verde, o que compensa a variabilidade da energia eólica e solar. As usinas de hidrogênio convertem água em hidrogênio com a descarga de eletricidade. Projetos como as usinas de hidrogênio verde contribuem diretamente para a descarbonização, já que o dióxido de carbono que normalmente seria liberado na atmosfera pode ser combinado com esse hidrogênio para ser transformado em metanol. Outro subproduto importante do H₂ é a amônia.
Esses projetos exigem um planejamento abrangente. Minha equipe faz muito mais do que estudos elétricos. Projetamos layouts completos de usinas, calculamos reações químicas complexas, determinamos a localização de equipamentos e gerenciamos tudo, desde o tratamento de água até a compressão de gás.
Sempre evoluindo
É um trabalho complexo e abrangente. Cada dia é diferente. Nunca estamos parados; estamos sempre evoluindo, sempre estudando e aprendendo — e isso é o que acho mais incrível em Power Consulting. Adoro ter uma equipe diversa e, na verdade, sou membro do nosso comitê local de Diversidade 360, um grupo que planeja e conduz as atividades de diversidade e inclusão da Hitachi Energy no Brasil. É ótimo fazer parte de um ambiente onde pessoas com diferentes perspectivas trabalham juntas para encontrar soluções e se ajudam mutuamente para chegar lá!
#ConheçaNossaGente #OrgulhoDeSerHitachiEnergy