3 min read
Hitachi Energy lança Grid-eXpandTM para acelerar a expansão da rede para atingir a neutralidade de carbono
A Hitachi Energy, líder global em tecnologia para o setor de energia, apresenta a sua linha Grid-eXpand™ de soluções de conexão de rede modulares e pré-fabricadas que tornam mais rápido, simples e eficiente expandir a capacidade da rede elétrica e acelerar a transição para um sistema energético mais sustentável.
A Grid-eXpand™ é formado por conexões de rede isoladas a ar e a gás que cobrem as tensões de rede mais frequentemente utilizadas no mundo inteiro. A solução é projetada, montada e testada na própria fábrica da Hitachi Energy antes da entrega, pronta para uma energização rápida e fácil no local, ao mesmo tempo em que reduz o risco de construção no local.
Os módulos estão disponíveis em contêineres, em skids ou reboques para implantação permanente ou móvel, em kits para soluções isoladas a gás, e com pacotes completos de coleta de energia e conexão à rede para parques eólicos offshore e parques solares. A instalação no local é até 40% mais rápida, o impacto ambiental até 60% menor e o trabalho de construção até 70% menor em custos do que para conexões de rede convencionais levam mais tempo na elaboração e montagem dos equipamentos no local.
É fundamental para os clientes que as soluções possam ser adaptadas, a fim de atender às necessidades específicas e requisitos de código de rede. Elas são escaláveis e permitem fácil atualização ou expansão, e são replicáveis para possibilitar a harmonização da frota e reduzir a complexidade da base instalada. Os usuários mais comuns são concessionárias, operadores de rede, indústrias de processo, centros de dados, desenvolvedores eólicos onshore e offshore e solares.
"Para ajudar nossos clientes a responder à urgência da transição energética, estamos continuamente desenvolvendo novas tecnologias que fortalecem as redes de energia e expandem o sistema energético para um futuro neutro em carbono", disse Niklas Persson, Diretor Geral do negócio de Integração de Redes da Hitachi Energy. "A Grid-eXpand™ é uma contribuição importante para este objetivo, o que torna mais rápido, fácil e eficiente projetar e implantar conexões de rede em mercados onde elas são criticamente necessárias".
Um exemplo recente da eficácia da Grid-eXpand™ é uma conexão de rede isolada a gás (GIS) de 170 kV em contêineres para uma piscicultura combinada e uma usina solar fotovoltaica de 312 megawatts no sudeste da Ásia. De propriedade do Sunny Rich Group, o local usa energia solar e tecnologias avançadas para cultivar peixes de forma sustentável. Em comparação com uma conexão de rede GIS convencional, a solução Grid-eXpand™ tem uma pegada ambiental 25% menor que foi entregue e energizada 15% mais rápido, além de ter reduzido o custo das obras civis em 50%.
A Hitachi Energy é líder mundial de mercado e tecnologia em conexões de rede e soluções de qualidade, com mais de 10.000 instalações em todo o mundo. As soluções Grid-eXpand™ estão disponíveis com os produtos de alta tensão sem SF6 da Hitachi Energy, e com seu IdentiQ™ digital twin, que é projetado especialmente para soluções de rede e qualidade de energia e estações conversoras de alta tensão de corrente contínua (HVDC). Eles também estão disponíveis com um acordo de parceria digital que combina um sistema de gerenciamento de manutenção com a experiência da Hitachi Energy para otimizar o desempenho da conexão à rede.