3 min read
Hitachi Energy apresenta primeiro disjuntor de 420kV ecoeficiente do mundo no CIGRE Session 2022 em Paris
A Hitachi Energy, líder global em tecnologia para o setor de energia, apresenta o primeiro disjuntor ecoeficiente de 420 quilovolts (kV)1 do mundo, no CIGRE Session 2022. O lançamento dessa solução inovadora representa um marco significativo no trabalho de aceleração do portfólio de alta tensão EconiQ™ da empresa, anunciado na edição de 2021 do CIGRE.
Há mais de duas décadas, a companhia vem investindo em soluções ecoeficientes como alternativas para uma transição energética sustentável, incluindo o primeiro painel de distribuição isolado a gás (GIS) de 170 kV do mundo. Ao longo do tempo, a Hitachi tem obtido com sucesso em aumentar continuamente os níveis de tensão de seu portfólio EconiQ, que utiliza tecnologia de eliminação de hexafluoreto de enxofre (SF6), gás de efeito estufa.
Atualmente, o disjuntor EconiQ 420 kV representa uma evolução importante para a indústria pois transmite grandes quantidades de eletricidade por longas distâncias, de maneira mais sustentável.
Essa inovação é o principal facilitador para alcançar mais possibilidades de aplicações de painéis EconiQ e será usada tanto em disjuntores de tanque morto (DTB) quanto em painéis isolados a gás (GIS). Espera-se que o EconiQ DTB e GIS sejam lançados no final de 2022, de acordo com os planos da empresa.
“Esta inovação de 420 kV é uma demonstração de que nossa tecnologia é confiável e escalável para atingir níveis ultra-altos de tensão com a menor emissão de carbono”, diz Markus Heimbach, Diretor Administrativo de Produtos de Alta Tensão da Hitachi Energy. “Estamos possibilitando uma transição rápida aos nossos clientes e à indústria como um todo com soluções eficazes para promover um futuro energético sustentável para todos”, acrescentou.
O EconiQ é o portfólio ecoeficiente da Hitachi Energy voltado à sustentabilidade, com produtos, serviços e soluções que oferecem desempenho ambiental comprovado e de excelência. A Hitachi Energy adotou o desenvolvimento ecoeficiente e sustentável como base de seu propósito e está promovendo um futuro energético mais limpo. O portfólio inclui o EconiQ Retrofill, também primeiro do mundo na substituição de SF6 em equipamentos de alta tensão e transformadores de corrente isolados a gás EconiQ. As tecnologias de alta tensão EconiQ são utilizadas pelos principais clientes da Hitachi Energy na Europa.
1 O primeiro disjuntor de 420 kV sem SF6 totalmente testado do mundo, onde todos os testes relevantes descritos nas normas IEC e IEEE para 63 kA, 5000 A, 50 e 60 Hz foram realizados com sucesso.