Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Meet Our People Zurich, Switzerland 01-03-2022

2 min read

Thuy Kamphausen #BreakTheBias

Mein Name ist Thuy Kamphausen, ich bin Business- und Project Controllerin im Verkaufsteam Schweiz. Ich komme ursprünglich aus Vietnam und habe meine Karriere vor zehn Jahren in der Transformatorenfabrik in Hanoi als Trainee im Bereich Finanzen begonnen. Nach zwei Jahren Traineeprogramm, in denen ich unter anderem in Hanoi, Zürich und North Carolina stationiert war und unsere vielfältigen und integrativen Arbeitskulturen kennenlernte, wurde ich zur Finanzcontrollerin für die mittleren und grossen Umspannwerke und Bahnprojekte ernannt, die Hitachi Energy im Mittleren und Fernen Osten sowie in Europa baut und installiert. In meiner jetzigen Funktion im Verkaufsteam Schweiz bin ich Ansprechpartnerin für alle finanziellen Anliegen im Zusammenhang mit unseren Ausschreibungen im Schweizer Markt.

Enge Verbindung zu Kollegen, Kunden und Partnern

Ich gehöre zum Verkaufsteam Schweiz, das es eine enge Verbindung zu den Mitarbeitenden in den Hitachi Energy-Fabriken sowie zu ihren Partnern und Kunden pflegt. Wir helfen Energieversorgungs-unternehmen beim Aufbau der Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, um Menschen in Dörfern und Städten in der Schweiz mit Strom zu versorgen.  

Unser Team berät Kunden rund um umweltfreundliche und saubere Energielösungen aus dem Portfolio von Hitachi Energy, zum Beispiel zum SF6-freien AIS-Leistungsschalter oder zum LTA 72,5kV - einem Hochspannungs-Leistungsschalter -, der 2022 in einem Unterwerk in Travers in der Westschweiz für einen unserer strategischen Kunden installiert wird.  

Egal, wo ich bin – wenn ich aus dem Fenster meines Autos, aus dem Zug oder aus dem Büro schaue, bin ich stolz, weil ich die Hitachi Energy-Umspannwerke sehe, die wir gemeinsam im Team mit unseren Partnern und Kunden gebaut und installiert haben. 

Dank dieser Hightech-Infrastruktur ist eine globale Energieversorgung möglich, die sich – je fortschrittlicher und ökologischer – positiv auf das Leben in der Zivilgesellschaft auswirkt.

Herausforderungen aktiv angehen

Und ja, was mir liegt, sind Herausforderungen. Aus diesem Grund erinnere ich mich an ein Kompliment für meine Problemlösungsfähigkeit. Wenn ich eine Herausforderung erkenne, handle ich aktiv und organisiere Ressourcen, um nach Lösungen zu suchen. Was mir ausserdem jeden Tag ein gutes Gefühl gibt, ist die Tatsache, dass wir in einem papierlosen Büro arbeiten - unsere eigene Initiative zur Reduzierung der Umweltressourcen.