Selecciona tu región e idioma

Menú

Features Zurich, Switzerland 25-10-2023

2 min read

Hitachi Energy acoge con satisfacción el acuerdo provisional de la UE sobre el reglamento de gases fluorados que impulsa la descarbonización de la red mientras garantiza la fiabilidad

Hitachi Energy acoge con satisfacción el acuerdo provisional sobre el nuevo reglamento de gases fluorados anunciado por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el 5 de octubre. El acuerdo proporciona orientación sobre el camino a seguir para abandonar el hexafluoruro de azufre (SF6), un potente gas de efecto invernadero que contribuye en un 0,2% al calentamiento global1, y que se utiliza en la red eléctrica debido a sus propiedades aislantes, que permiten que los equipos sean compactos.

El acuerdo afirma la necesidad de reducir las emisiones de gases fluorados y garantiza al mismo tiempo que las subestaciones de alta tensión sigan siendo seguras, fiables y compactas.

Del mismo también se desprende la obligación de eliminar progresivamente el SF6 en los nuevos equipos de conmutación de alta tensión, hasta 145 kilovoltios, para 2028 y para niveles de tensión superiores para 2032. Después, cuando no haya restricciones específicas, el aislamiento con gas deberá tener un potencial de calentamiento global mínimo, lo que implica utilizar gases naturales, como nitrógeno, oxígeno o dióxido de carbono.

Dentro de la alta tensión, el acuerdo permite el uso de mezclas de gases ecoeficientes, que suelen contener entre un 3% y un 5% de gases fluorados, para cumplir las especificaciones de rendimiento técnico o si el espacio es limitado. Además, tiene en cuenta la huella de carbono global de un producto a lo largo de toda su vida útil, considerando, por ejemplo, un menor uso de materias primas.

En su afán por acelerar la descarbonización, Hitachi Energy ha suministrado recientemente interruptores sin SF6 para 420 kV y seguirá desarrollando un portafolio completo de productos sin SF6 en todos los niveles de tensión. Este portafolio minimiza la huella de carbono sin comprometer la seguridad, la fiabilidad ni el tamaño.

 

1 Simmonds et al., The increasing atmospheric burden of the greenhouse gas sulfur hexafluoride (SF6), Atmospheric Chemistry and Physics (2020)