Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy – Advancing a sustainable energy future for all

Sostenibilidad

Hitachi Energy: promover un futuro con energía sostenible para todos

Hacemos avanzar el sistema energético del mundo para que sea más sostenible, flexible y seguro. Como líderes en tecnologías pioneras, colaboramos con clientes y socios para hacer factible un futuro con energía sostenible, para las generaciones de hoy y las venideras.

Hacia un futuro de energía sostenible

Junto con clientes y socios, estamos acelerando la transición hacia un futuro energético sostenible, para nuestras generaciones y generaciones venideras.

field of solar panels for sustainable energy

Descubra Sostenibilidad 2030

La sostenibilidad es nuestro objetivo principal, y hemos hecho la promesa de hacer avanzar un futuro con energías sostenibles para todos.

Sostenibilidad 2030 es nuestro nuevo plan estratégico para la sostenibilidad, que resume nuestro compromiso clave con la acción y la conducción del negocio de forma sostenible.
 
Mediante Sostenibilidad 2030, avanzaremos en cuatro áreas clave: Planeta. Personas. Paz. Asociaciones.
 
Cada una de estas áreas tiene los objetivos correspondientes, muy cercanos a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, incorporando valor social, medioambiental y económico.

Hitachi Energy está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU. Creemos que, mediante Sostenibilidad 2030, podemos hacer una contribución importante a estos ocho ODS. Lo lograremos mediante los objetivos correspondientes en las áreas de Planeta, Personas, Paz y Pactos.

Electricidad 100% libre de fósiles

Hitachi Energy ha alcanzado su primer objetivo de utilizar electricidad 100% libre de fósiles en sus propias operaciones en 2022, acelerando el ritmo para lograr su objetivo de convertirse en neutral en carbono según su plan Sostenibilidad 2030.

Hacia la neutralidad en carbono

Carbon-neutral energy system

La electricidad será la columna vertebral de todo el sistema de energía

Nuestro mundo debe reaccionar a los compromisos urgentes por el cambio climático y la economía circular. La transición energética es vital.​

mountains with clouds and sunrise reflecting sustainable future

EconiQ™

EconiQ es una cartera de productos ecoeficientes para reducir el impacto medioambiental y aumentar la eficiencia energética, y preparar las inversiones tecnológicas para el futuro.

Perspectives

la humanización de la energía

Las personas y la tecnología que impulsan la transición energética

Durante más de un siglo, muchas de las fábricas de transformadores de Hitachi Energy en todo el mundo han sido una parte integral de la vida de las personas. Uno de esos lugares es Ludvika, una ciudad idílica ubicada en medio de prístinos bosques y lagos de Suecia, que produce algunos de los transformadores más grandes del mundo. Detrás de los transformadores hay personas altamente cualificadas y apasionadas que siguen fabricando transformadores personalizados a mano con gran dedicación. Nuestra abundante historia y profunda conexión en esta pequeña ciudad han permitido a las familias trabajar para nosotros durante décadas y a través de generaciones hacia un futuro con energía sostenible.

Combatir los incendios forestales con innovación en Australia

En Victoria, Australia, Hitachi Energy desempeñó un papel importante en la construcción de una red fiable y resistente al clima, y logró mitigar eficazmente los riesgos de incendios forestales  en la zona. La Unidad de prevención de chispas  es una tecnología innovadora que evita que se produzcan chispas o arcos eléctricos en los supresores de sobretensión, lo que detiene los incendios incluso antes de que comiencen. La red resiliente de Victoria hace más que prevenir incendios: protege a las comunidades, la vida silvestre y el medioambiente.

La calidad de vida de las ciudades del futuro

En Nantes, Francia, la tecnología de carga flash exclusiva de Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, está ayudando a la ciudad a realizar la transición a la movilidad sostenible. Grid-eMotion Flash permite que Semitan, la empresa operadora de autobuses, cargue sus autobuses electrónicos en cuestión de segundos en las paradas de pasajeros. Además, el tamaño reducido de las baterías aumenta la capacidad de ocupantes. Gracias a esta solución, los pasajeros disfrutan ahora de un viaje más limpio, silencioso y fluido.

Resiliencia en una ciudad pesquera remota

En Cordova, Alaska, ayudamos a establecer una microrred que apoya la adopción de energía renovable de múltiples fuentes. Esto permite que la comunidad reduzca su dependencia del diésel.