Selecciona tu región e idioma

Menú

Resistencia y estabilidad redefinidas

Grid-enSure®

Descripción general de las soluciones de red eléctrica Grid-enSure, basadas en electrónica de potencia y sistemas de control avanzados, que mejoran la resiliencia de la red, la flexibilidad y respaldan la modernización de la red.

Los nuevos desafíos para los agentes energéticos

Las redes de energía del mundo están evolucionando a un ritmo sin precedentes debido a los cambios en la combinación de generación, la demanda de carga y el ecosistema de energía más amplio. Sin las acciones y soluciones de red adecuadas, la red eléctrica más compleja del futuro será más débil, menos controlable, más descentralizada y menos resiliente.
Debilidad de la red
El auge de fuentes de energía renovable distribuida ha descentralizado la producción energética. Este cambio resulta fundamental para la sostenibilidad, pero también requiere importantes ajustes en la gestión de la red.
Descentralización de la red
La descentralización de la red y la integración de fuentes de energía diversas requieren sistemas de control sofisticados capaces de dar una respuesta activa a la demanda.
Falta de resistencia y estabilidad de la red
Tecnologías como la inercia sintética y la respuesta de frecuencia rápida mejoran la estabilidad de la red y respaldan las operaciones de red eléctrica resiliente.

¿Qué es Grid-enSure®?

Grid-enSure es una cartera completamente integrada que comprende las soluciones de primer nivel de Hitachi Energy, presentes y futuras, basadas en sistemas de control avanzados y electrónica de energía. Diseñado para mejorar la flexibilidad, resiliencia y estabilidad de la red

Desde el rendimiento de los componentes hasta el rendimiento del sistema

Durante décadas, el rendimiento de la red se midió mediante componentes individuales: conmutación más rápida, mayor capacidad, equipos más fuertes.

Hoy, eso ya no es suficiente.

A medida que los sistemas de energía se vuelven más dinámicos e interconectados, lo que importa es cómo se comporta todo el sistema en tiempo real, especialmente bajo estrés.

La plataforma de control y protección MACH habilita este cambio. Al coordinar el control y la protección en todo el sistema, la MACH garantiza que las alteraciones se detecten de forma temprana, se contengan localmente y se evite que se escalen.

  • Respuesta de microsegundos a condiciones de red que cambian rápidamente
  • Coordinación en todo el sistema entre convertidores, modos de protección y operación
  • Operación estable bajo estrés, incluso en redes de baja inercia

El resultado: rendimiento optimizado a nivel del sistema donde todo el sistema funciona mejor que la suma de sus partes.

Soluciones adaptadas al futuro disponibles hoy mismo

La cartera Grid-enSure® abarca tecnologías de vanguardia de compensador estático (STATCOM), corriente continua de alto voltaje (HVDC), convertidor de frecuencia estática (SFC) y soluciones de almacenamiento de energía (ESS) para ofrecer funcionalidades preparadas para el futuro, como soporte de voltaje, respuesta de frecuencia rápida, inercia sintética, contribución de corriente de falla y potencia mejorada del sistema.
Illuminated power lines at night

Cinco funcionalidades. Una red más inteligente.

Explore la serie

¿Por qué es único?

Beneficios clave al redefinir la resistencia y la estabilidad de la red

Descubra cómo Grid-enSure ofrece los elementos esenciales necesarios para mantener su red eléctrica resiliente, estable y flexible a través de soluciones de red avanzadas, lo que garantiza una fuente de alimentación confiable y un rendimiento máximo.
Aumentar la fiabilidad del suministro
Reforzar la resistencia de la red
Controlar una red en constante cambio
Impulsar la integración de energía renovable
Aumentar la transferencia de energía y desbloquear capacidad

Power Electronics, una piedra angular de las soluciones de modernización de la red, se basa en la última tecnología de semiconductores y permite una conversión y un control rápidos y seguros de los flujos de energía a través del ecosistema de la red eléctrica

Alta densidad de potencia

La última generación de semiconductores puede transportar un 20 % más de corriente. Este aumento en la densidad de potencia mejora la eficiencia operativa, reduce la huella y mejora la confiabilidad.

+20%

más corriente
Impulsa la integración de energía renovable
Aumenta la transferencia de energía y desbloquea capacidad

Mayor frecuencia de conmutación

La mayor frecuencia de conmutación de los semiconductores (de 10 a 100 veces más alta) reduce la atenuación de armónicos en la red, reduciendo así la necesidad de filtros en aplicaciones de baja potencia (esto es, Movilidad eléctrica).

Frecuencia de conmutación de los semiconductores de 10 a 100 veces más alta
Reduce las pérdidas de potencia
Aumenta la fiabilidad
del suministro

La visión de nuestros expertos

Historias de clientes

Nosotros estamos listos. ¿Usted?

Actualmente, ya podemos enfrentar los desafíos del sistema energético del futuro para volverlo más sostenible, flexible, fiable y seguro.