Il rapido aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sta provocando un cambiamento nella struttura della fornitura di energia elettrica. Il tradizionale sistema centralizzato con pochi grandi produttori di elettricità si sta trasformando in un sistema decentralizzato con molti piccoli produttori che alimentano direttamente la rete di distribuzione locale. Inoltre, l'aumento della domanda di energia da parte di nuove tecnologie, come la ricarica dei veicoli elettrici, aggiunge ulteriori complicazioni. Ciò comporta frequenti e forti fluttuazioni di tensione che superano le deviazioni standard consentite rispetto alla tensione nominale. Di conseguenza, l'alimentazione deve essere spesso limitata o interrotta. L'immissione in rete di tutta la potenza senza l'adozione di tali misure potrebbe causare condizioni di rete avverse e il fallimento degli impianti dei clienti.
Le misure convenzionali per ovviare a questo problema consisterebbero nell'installazione di un nuovo alimentatore, che sarebbe molto costoso e sfavorevole per l'ambiente e le aree circostanti. Inoltre, il completamento dell'opera richiederebbe un lungo periodo di tempo e ciò comporterebbe una significativa perdita di produttività ed efficienza.
Il regolatore di tensione di linea (LVR) di Hitachi Energy è stato progettato appositamente per risolvere questo problema con l'uso di una tecnologia "booster / feeder" in combinazione con dispositivi di commutazione meccanica.
L'LVR interviene in maniera affidabile affidabile in caso di forti fluttuazioni e regola la tensione ai livelli richiesti. L'LVR è dotato di trasformatori a secco e di altri componenti di Hitachi Energy. Soddisfa i più elevati requisiti ambientali. Inoltre, la regolazione della tensione nella rete a media tensione spesso risolve contemporaneamente i problemi di tensione nelle reti a bassa tensione di livello inferiore. Inoltre, le perdite del regolatore di tensione di linea sono minime. Con un design standardizzato e containerizzato, l'LVR è la soluzione più fattibile, economica e semplice a un problema complesso.