Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Tradizione HVDC

2018
La prima rete in CC al mondo con tecnologia HVDC Light, che aiuterà a integrare enormi quantità di energia rinnovabile nell’area densamente popolata intorno a Pechino.
2014
Hitachi Energy sviluppa una soluzione di sistema completa per la tecnologia ad altissima tensione in corrente continua (UHVDC) da 1.100 kV e migliora la capacità di trasferimento di potenza fino a 10.000 MW, estendendo la distanza a oltre 3.000 km.
2012
Hitachi Energy lancia il primo interruttore HVDC ibrido al mondo, che consente di realizzare la visione delle reti in corrente continua.
AC and DC overhead lines, Xiangjiaba-Shanghai, China
2010
Hitachi Energy collega l’impianto idroelettrico di Xiangjiaba nella Cina sud-occidentale a Shanghai, utilizzando corrente continua ad altissima tensione (UHVDC) a una capacità di ±800 kV (kilovolt) e 7.000 MW (megawatt) di potenza su una distanza di circa 2.000 km (chilometri).
2009
Uno dei parchi eolici offshore più remoti al mondo è collegato alla rete elettrica tedesca da un sistema di trasmissione HVDC Light. Questa connessione, lunga 200 km, riduce le emissioni di anidride carbonica di quasi 1,5 milioni di tonnellate all’anno e supporta lo sviluppo dell’energia eolica.
2008
NorNed, il cavo HVDC sottomarino più lungo al mondo (580 km), collega le reti elettriche della Norvegia e dei Paesi Bassi con una capacità di trasmissione di 700 MW.
2005
Hitachi Energy eroga elettricità attraverso un collegamento in corrente continua che parte da terra a 70 km di distanza verso una piattaforma di gas nel Mare del Nord, contribuendo a evitare emissioni annuali di 230.000 tonnellate di anidride carbonica e 230 tonnellate di ossido di azoto.
2002
Hitachi Energy collega le reti in corrente alternata dell’Australia meridionale e Victoria con la trasmissione sotterranea più lunga al mondo, un cavo HVDC Light di 177 km con una capacità di 220 MW. Hitachi Energy ha anche collegato il Conneticut e Long Island con la prima trasmissione estrusa sottomarina HVDC al mondo, un cavo HVDC Light di 40 km con una potenza nominale di 330 MW.
1997
Il primo collegamento di test HVDC Light tra Hällsjön e Grängesberg nella Svezia centrale ha segnato l’inizio di una tecnologia di trasmissione dell’energia completamente nuova: sotterranea e subacquea, valida anche per lunghe distanze.
1984
La linea Itaipu porta l’energia idroelettrica a San Paolo, la città più grande dell’emisfero meridionale, attraverso la prima trasmissione al mondo da 600 kV HVDC.
1970
Le valvole a tiristori sono state utilizzate per la prima volta in un progetto di trasmissione HVDC commerciale.
1965
Negli anni ’60 Hitachi ABB Power Grids ha costruito diversi sistemi di trasmissione HVDC con convertitori basati sulla tecnologia dei raddrizzatori al mercurio, ad esempio il collegamento Konti-Skan, la prima interconnessione tra la Svezia e la rete occidentale in Danimarca.
1954
ASEA installa la prima linea di trasmissione HVDC al mondo per la fornitura di 20 MW, 100 kV all’Isola di Gotland su una distanza di 96 km.
1929
Il Dott. Uno Lamm dà il via alle attività di ricerca e sviluppo per la tecnologia HVDC, un anno dopo essersi unito ad ASEA a Ludvika, Svezia.