En un hito para la ingeniería eléctrica regional, Hitachi Energy ha presentado su solución Grid-eXpand™, una subestación móvil digital de avanzada tecnología diseñada para garantizar una operación confiable, flexible y segura en entornos de alta exigencia. El proyecto representa el engranaje invisible que permite la continuidad del flujo energético en sectores críticos como la gran minería, logrando "hacer movible lo que generalmente es estático".
El desarrollo de esta infraestructura no solo responde a un desafío técnico, sino a una necesidad estratégica de expansión. Con más de 5.000 horas-hombre invertidas y un historial de cero incidentes de seguridad o impacto ambiental, el proyecto consolida la capacidad de Hitachi Energy para integrar conocimiento global con ejecución local.
Al respecto, Guillermo Fuentes, Gerente de la Unidad de Negocios Grid Integration en Chile de Hitachi Energy, destacó que "este proyecto no solo refuerza nuestro liderazgo en soluciones de infraestructura móvil, sino que demuestra nuestra capacidad para responder con agilidad a los desafíos más complejos de nuestros clientes, garantizando siempre los más altos estándares de seguridad y eficiencia energética".
La génesis de esta subestación móvil radica en los requerimientos de una de las principales compañías mineras a nivel global que opera en Chile. Según explicó Esteban Segura, Operations Manager Business Unit de Grid Integration, el cliente necesitaba un sistema capaz de acompañar el dinamismo de sus faenas.
"Esta subestación surge por la necesidad de crecimiento operativo. Ellos necesitaban algo que pudiera adaptarse y moverse a medida que sus plantas iban poniéndose en servicio. El desafío principal fue la portabilidad. Aquí, el trabajo conjunto del equipo fue fundamental para lograr que esto se lleve a cabo", comentó Esteban Segura.
Ingeniería de precisión y visión de mercado
Técnicamente, la solución Grid-eXpand™ se divide en dos unidades móviles complementarias. El primer tráiler de alta tensión alberga un transformador de poder de 25 y 33 MVA, junto con un equipo GIS de 69 kV y un sistema de protección y control digital. Estos componentes permiten derivar la energía al segundo tráiler, compuesto por una sala eléctrica y un switchgear en media tensión, además de los sistemas de control, protección y servicios auxiliares. Esta configuración permite que la infraestructura sea robusta, pero lo suficientemente ágil para ser trasladada según la demanda del yacimiento.
Más allá de los aspectos técnicos destacables de este sistema, la subestación también porta un mensaje visual potente. Su característico color púrpura no es azaroso, fue un requerimiento específico de la minera para simbolizar su compromiso con la inclusión, la equidad y la diversidad.
Con esta entrega, Hitachi Energy reafirma su propósito de impulsar un futuro energético sostenible, donde la innovación y la responsabilidad social convergen en una sola estructura en movimiento.