Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

The Customer Training Coordinator is responsible for: 

 

  • Coordinate the processes for Power Quality Solutions Customer Trainings. In this role, the training coordinator will be responsible to organize the demands related to customer trainings, both during tender stage and during project execution. 

  • During the tender stage, the Customer Training Coordinator is responsible to define the training program and calculate the costs to execute it. The training program must be based on the customer requirements and specifications.  

  • During the execution, the Training Coordinator is responsible to make sure that all the deadlines are accomplished, and the trainings are planned well in advance, including material preparation, updates, logistics and resources.  

  • The Customer Training Coordinator is responsible to make sure that the necessary alignment is done with the different departments, being responsible to organize and coordinate meetings and processes. 

  • This role is part of the Engineering team and will interact cross functionally in the organization. The Customer Training Coordinator will be working closely with different departments and units across the globe since many of the trainings are prepared on demand for them. 

  • Update Training documentation, develop and standardize the training material and make it accessible to the organization. 

Localização Chennai, Tamil Nadu, India
Tipo de emprego Full time
Work Arrangement On-Site
Experiência Experienced
Função do trabalho Customer Service & Contact Center Operations
Contrato Regular
Data de publicação 2026-10-21
Número de referência R0141266

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é líder global em eletrificação, impulsionando a era da eletricidade para atender às demandas energéticas de hoje e dos próximos 25 anos. Como o braço de energia do Grupo Hitachi, mais de três bilhões de pessoas dependem de nossas tecnologias pioneiras e de missão crítica para alimentar seu dia a dia.

Com mais de um século de inovação, estamos enfrentando o desafio energético mais urgente de nossa época: impulsionar a evolução do sistema energético mundial para garantir energia abundante, segura, acessível e sustentável para a geração atual e as próximas.

Com uma base instalada incomparável em mais de 140 países, somos o parceiro do ecossistema de redes elétricas nos setores de serviços públicos, indústria, data centers e transporte. Com sede na Suíça, empregamos mais de 56.000 pessoas em 60 países e geramos receitas de cerca de US$ 20 bilhões.