Selecciona tu región e idioma

Menú

Deine Zukunft beginnt hier 

Du begeisterst Dich für Technik, elektrische Maschinen und handwerkliche Herausforderungen? Du arbeitest sorgfältig, verantwortungsbewusst und möchtest Deine Ausbildung bei einem führenden globalen Technologieunternehmen absolvieren sowie spannende nationale und internationale Einblicke gewinnen? 

 

Dann ist die Ausbildung zum Mechatroniker bei Hitachi Energy genau das Richtige für Dich!  Gemeinsam mit dem Ausbildungsverbund Olefinpartner (AVO) startest Du Deine Karriere in einem internationalen Technologieunternehmen und gestaltest unsere Energiewende aktiv mit. 

  

Das erwartet Dich 

  • Dauer der Berufsausbildung: 3,5 Jahre 

  • Start im August mit einer Einführungsveranstaltung zum gegenseitigen Kennenlernen 

  • Vermittlung von Basiskompetenzen durch ein Wechselmodell von Praxis und Theorie 

  • Deine Einstellung bei Hitachi Energy erfolgt in den Geschäftsbereichen Reparatur und Service für Leistungstransformatoren am Standort Halle (Saale) 

  • Dich erwarten viele spannende Aufgabe wie zum Beispiel:  

  • Montage und Demontage verschiedener Komponenten (Wicklungen, Kern, Aktivteil, Schaltschränke, Isolatoren, usw.) unserer insgesamt bis zu mehreren hundert Tonnen schweren Transformatoren 

  • Bedienung der dafür erforderlichen Werkzeuge und Maschinen 

  • Spätere Einsatzfelder bei Hitachi Energy sind u.a. im Bereich Service als Monteur direkt vor Ort auf der Baustelle oder in der Werkstatt. 

  

Das bringst Du mit 

  • Ein Realschulabschluss, die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife mit guten Abschlüssen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern 

  • Du übernimmst Verantwortung, setzt Dich engagiert für Deine Ziele ein und erarbeitest Lösungen mit viel Eigeninitiative und Selbständigkeit 

  

Darauf kannst Du Dich freuen 

  • Du erhältst ein attraktives Gehalt nach dem IG Metall-Tarifvertrag, 30 Urlaubstage sowie Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

  • Entdecke spannende Projekte an unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland und erweitere Deinen Horizont durch mögliche internationale Einsätze 

  • Nutzung von vielen Fitnessstudios in ganz Deutschland mit über 13.500 Sport- und Gesundheitseinrichtungen mit unserem EGYM Wellpass 

  • Altersvorsorgewirksame Leistungen & Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 

  • Während Deiner gesamten Ausbildung steht Dir ein erfahrenes Team zur Seite, das Dich unterstützt, fördert und bei Fragen begleitet 

  • Durch verschiedene Events bist Du von Anfang an eng mit anderen Auszubildenden und Kollegen vernetzt 

  • Neben der Ausbildung kannst Du Dich durch zusätzliche Angebote sprachlich und persönlich weiter qualifizieren 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte reiche Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsbrief, Lebenslauf, Zeugnisse) über unser Online-Karrieretool ein.  
  
Bei Rückfragen melde Dich bei: de-ausbildung@hitachienergy.com

Ubicación Halle (Saale), Saxony-Anhalt, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Apprentice (Fixed Term)
Fecha de publicación 2026-08-27
Número de referencia R0140313

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.