Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Als Shift Leader Nutkanal übernimmst Du die fachliche Führung Deiner Schicht und arbeitest aktiv in der Produktion mit. Du organisierst den täglichen Ablauf, unterstützt Dein Team bei technischen Fragen und sorgst dafür, dass Sicherheit, Qualität und Liefertermine stimmen. Dabei bist Du die erste Ansprechperson in Deiner Schicht und stehst im engen Austausch mit der Teamleitung.

Unser Standort in Klingnau ist ein Kompetenzzentrum für hochpräzise Kunststoffverarbeitung. Wir fertigen hochwertige Isolationslösungen für Anwendungen in der Energieerzeugung und -verteilung, im Bahnbereich, in der Raumfahrt und in der Industrie. Ein motiviertes Team, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege prägen unsere Zusammenarbeit.

 

Das kannst Du bewirken

  • Fachliche Führung der Mitarbeitenden innerhalb der Schicht, Festlegung klarer Prioritäten sowie Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder
  • Koordination des Personal- und Anlageneinsatzes gemäß der vorgegebenen Produktionsplanung unter Berücksichtigung von Terminen, Qualität und Leistung
  • Aktive Mitarbeit in der Produktion, einschließlich des Einrichtens und Bedienens von Pressen und Anlagen zur Herstellung von Nutkanälen und Isolationsbauteilen
  • Überwachung der Fertigungsprozesse, Durchführung von Qualitätsprüfungen sowie nachvollziehbare Dokumentation von Ergebnissen und Abweichungen
  • Organisation der Materialbereitstellung und Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs innerhalb der Schicht
  • Einleitung erster Maßnahmen bei Störungen sowie rechtzeitige Einbindung der Teamleitung, Qualitätssicherung oder Instandhaltung
  • Sicherstellung einer vollständigen Schichtübergabe mit Informationen zu Auftragsfortschritten, Störungen und offenen Maßnahmen
  • Konsequente Umsetzung der Vorgaben zu Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Ordnung sowie Vorbildfunktion innerhalb des Teams
  • Aktive Einbringung von Verbesserungsvorschlägen zur Reduzierung von Ausschuss, Stillständen und unnötigen Transportwegen

Das bringst Du mit

  • Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung, z. B. als Polymechaniker, Produktionsmechaniker, Kunststofftechnologe oder Schreiner
  • Mehrjährige Erfahrung in der industriellen Fertigung; Erfahrung mit Pressen oder in der Kunststoffverarbeitung ist von Vorteil
  • Freude daran, Verantwortung für ein Team zu übernehmen; erste Erfahrung in der fachlichen Führung ist von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit technischen Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitsanweisungen sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein
  • Klare, respektvolle Kommunikation, eine selbstständige Arbeitsweise und die Fähigkeit, auch bei Störungen ruhig und lösungsorientiert zu handeln
  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil sowie Bereitschaft zum Einsatz im 2-Schichtbetrieb 

Mehr über uns

Wir bieten eine vielseitige Aufgabe, in der Du praktische Mitarbeit mit fachlicher Führung verbindest. Du kannst Deine Erfahrung einbringen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit einem engagierten Team die Abläufe in der Nutkanalfertigung weiterentwickeln.

Ubicación Klingnau, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-10
Número de referencia R0151240

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.